为您推荐
当您致力于改进流程时,一些好处是显而易见的,而另一些则不然。在评估新系统的总体价值时,不能忽视这些“隐性”好处。在最近与一家全球饮料生产商合作的项目中,正是这些好处带来了额外的收益。
该项目的起因是这家全球饮料公司的碳酸饮料销量增加,给一家糖浆制造厂的产能带来了挑战。该工厂需要扩大产量,并提高灵活性。
为应对这些挑战,他们与Rockwell Automation和McEnery Automation合作,集成了PlantPAx现代DCS。
该系统如约交付:提升了可重复性和配方一致性,显著提高了产量并消除了瓶颈。该解决方案让员工更容易转运产品,并能一次性正确完成工作。
瓶颈:过去式
我所遇到的每个生产区域都存在一定的局限性和瓶颈。对于操作员或管理者来说,没有什么比日复一日忍受这些瓶颈和局限性更令人沮丧的了。
在本案例中,生产瓶颈由多种因素造成,而我们的新系统能够消除这些因素。例如,由于配方管理已实现自动化,过程干预大幅减少,操作员无需再手动输入配方,从而消除了出错的可能性。此外,新系统的布局让原料更靠近搅拌机,使运输更安全、更便捷。
这些变化带来了:
- 更高的产量
- 更高质量的批次
- 批次间更高的一致性
- 降低运输过程中原料受损的风险
- 降低员工在运输原料时受伤的风险
虽然我们完全预期产量、质量和一致性会提升,但对我来说,最后两项好处正是该项目带来的额外隐性价值。原料处理越少,对最终产品和员工越有利。
多做我们想要的,少做我们不想要的
随着时间推移,员工往往会根据系统参数调整流程——也就是说,即使需要多走20步才能完成工作,他们也会照做,因为工厂的设备布局就是如此。
这些步数和重体力劳动会不断累积。更优的布局、更好的流程设计和更先进的技术,都有助于减少我们不希望发生的事情:产品差异、流程不一致,甚至员工受伤的风险。
随着在配方管理、过程干预和原料运输上花费的时间减少,操作员可以专注于其他增值工作。归根结底:用更少的设备和操作员参与,生产出更多优质产品。这意味着工厂能够更好地满足全球需求。
发布时间 2020年4月13日