Loading
博客 | 管理观点
Recent ActivityRecent Activity

让您的员工加入灵活制造

对灵活制造的需求日益增长,其好处也很明显。了解为什么让您的员工参与进来可以提升您的投资回报。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
一群人在会议桌前查看图表

我们从未见过世界变化得如此之快。随着 COVID-19 的爆发,越来越多的组织开始寻求灵活制造。如果您已经在考虑这个问题,那么您现在可能比以往任何时候都更有动力去做出改变。

在本文中,Kalypso(Rockwell Automation 旗下公司)的 Matt Graves 和 Arup 的 Rachel Wilson 解释了灵活制造的好处,以及如何让您的员工接受相关变革,从而从您的技术投资中获得更多收益。

为什么选择灵活制造?

在全球范围内,对灵活制造流程的需求日益增长。为什么?因为有些组织在努力跟上需求,有些则在努力维持运营,还有一些已经调整生产以支持抗疫。例如,您可能是众多转而生产个人防护装备和呼吸机的制造商之一。

Next,越来越多的企业开始关注负责任的生产。灵活的生产流程可以让您只生产所需的产品,从而尽可能地减少浪费。

此外,如今的消费者比以往任何时候都更具要求——制造商必须适应当今“立刻满足需求”的文化,这一点至关重要。 消费者要求更短的交货时间和更多的定制产品,同时对环境的影响更小。

市场也在变化。一些公司已经设法基于新的制造技术创建了新的运营模式——Uber 和 Amazon 是最典型的例子。在 Kalypso,我们相信这种颠覆性变化在不久的将来会更频繁地发生。然而,如果您不想追求如此激进的转变,灵活制造可以帮助您保持主动和相关性。

成为灵活制造商意味着什么?

灵活性意味着适应速度。它意味着从需求到交付的无缝流程。真正的灵活性使制造商能够与市场保持同步,通过替代僵化和静态的运营模式,实现前所未有的控制和响应能力。

通过灵活制造调整生产
Main Image
博客
通过灵活制造调整生产

立即阅读

想想传统的客户到产品生命周期。这是一个线性模型,从市场需求,到产品开发,再到带有客户反馈的原型制作,最后到生产然后销售。然而,通过灵活制造,您可以更接近您的客户。更接近。例如,消费者可能会驾驶一辆通过嵌入式SIM向制造商反馈性能数据的汽车,或者他们可能会穿着一双将数据直接反馈给品牌的跑鞋。

通过将销售、营销和客户反馈工作与生产更直接地联系起来,您可以随时了解客户是谁、他们想要什么,以及他们希望如何交付。这意味着您可以在生产过程中进行调整。 

人们在其中扮演什么角色?

因此,灵活制造可以帮助组织进行急需的变革。但拥有合适的技术只是故事的一面。要在您的组织中实现积极的变革——无论是现在还是将来——您还需要拥有正确的文化和心态。

在拥抱工业 4.0 的过程中,部门间的整合至关重要。虽然新技术可以将数据和系统整合在一起,但让员工进行沟通/协作同样重要——如果您想获得最大的投资回报,这一点绝对不可或缺。 为此,最好考虑协作工作的四大支柱。

1. 人员。 赢得人心是确保协作行为的第一步。

2. 过程。 Next,您需要剥离并重建所有相关过程,保留好的,剔除坏的,添加最优的。

3. 设施。 然后,您需要评估您的工厂/工作场所环境在多大程度上支持员工协同工作。

4. 技术。 最后,您需要考虑如何在每个环节利用数字化。想想仪表板、绩效衡量,以及如何将数据从乏味变为精彩。

如何激励员工队伍?

要成功采用新技术,您需要培养新的工作方式、新的文化和新的思维方式。例如,考虑一下这点——一款新的供应链软件可以改进订购流程。虽然后台员工可能已经具备应对不断变化技术的正确思维方式,但让更广泛的员工队伍适应新技术可能是一项挑战。毕竟,人们会习惯并几乎喜欢某些特定类型的软件和工作方式。

因此,当您发现自己处于这种境地时,您应该问自己以下问题:如何让人们接受新的工作方式?如何让人们参与进来,让他们不仅能够跟上新技术的步伐,而且还会为此感到兴奋?您将如何让他们意识到这项新技术会让他们的生活更轻松?此外——鉴于我们中的许多人目前都在遭受数字疲劳……

如何让人们参与到 另一种 技术形式中?

答案是:通过正确的辅导方式。人们需要以一种易于使用和理解的方式来熟悉复杂且令人兴奋的技术。因为技术的价值取决于使用它的人。在辅导您的员工时,您需要考虑“技能”和“意愿”。“技能”涵盖技术和专业能力,而“意愿”涵盖行为、态度、文化、领导力、协作和韧性。

如果您希望员工接受新举措,您需要以身作则。这可能需要对领导层进行辅导,帮助其应对灵活制造方面的变化。一旦掌握了相关知识,他们就可以将所学内容传递给团队成员。当您的领导层知道他们得到了 Kalypso 或 Arup 等公司的支持时,他们就会对新技术和新流程充满信心。

传达员工和客户的利益也是关键。如果您要求员工接受某些事情,他们需要知道这将使他们的生活更轻松或更好——并且客户提供的产品更相关或更具成本效益。当您获得每个人的支持时,您的流程将运行得更顺畅,您的员工将更满意您所实施的变革,每个人都将充分利用您的技术优势。

Next?

当您具备快速调整产品和制造运营的能力时,您可以:

  • 缩短时间框架并提高主动性。
  • 在整个产品生命周期内同步系统间的信息。
  • 实时了解客户如何使用产品(例如,Nike 在其训练鞋中安装传感器,BMW 在其汽车中嵌入 SIM 卡)。
  • 确保部门之间更好地整合和协作。
  • 主动出击,始终领先竞争对手一步。

但如果您没有相应的文化和思维方式——如果您无法赢得整个组织的支持——您推动变革的努力可能会彻底失败。

为了适应不断变化的市场状况(包括短期冲击和长期趋势),您需要确定潜在的障碍和瓶颈所在。这需要对每个有助于满足市场需求的领域进行全面审查。这样的审查不仅有助于您解决摩擦问题,还能更好地分配资源以实现持续改进。

想了解更多关于制造业中人员和技术的观点?请收听我们的Management Perspectives podcast。

灵活制造——快速适应不断变化的市场和事件
Main Image
博客
灵活制造——快速适应不断变化的市场和事件

立即阅读

发布时间 2020年10月28日

主题: Digital Transformation The Connected Enterprise Management Perspectives

Rachel Wilson
Rachel Wilson
Arup副总监
联系:
 
Matt Graves
Matt Graves
Kalypso(Rockwell Automation 旗下公司)总监
Matt 专注于数字化转型,在与制造企业合作方面拥有十多年的经验,帮助企业实现了运营业务成果的显著提升。Matt 为一家大型跨国油气公司设计并实施了全球数字化转型项目,该项目获得了多个独立奖项,并被认为使生产提升了约 5%。
联系:
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
  5. Chevron LeftChevron Left 让员工加入灵活制造