Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

通过灵活制造调整生产

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
正在组装产品的女性

危机带来变革——往往是永久性的。消费者行为发生变化。行业在创新。机器制造带来了新的期望。

在 COVID-19 危机期间,澳大利亚唯一的外科口罩制造商 Med-Con 被要求大幅提升产量——从每年2000000个口罩提升到80000000个口罩。Foodmach 站出来帮助提升制造能力,建造了七台额外的机器。但这不是普通的订单。挑战在于:重现40年前设计和制造的机器。

这些机器的制造通常需要数月时间,并包含图纸和材料清单。Foodmach 只有60天时间,且只有一个基于40年前零件的模型可用。

按照当今标准重现这台机器是一段令人紧张的旅程,每天的起伏都在其Project Med-Con Blog中有详细记录。我们很高兴地分享,这是一项轰动性的成功。

Main Image

Med-Con 1,澳大利亚 30 多年来的第一台新口罩机,现已准备好交付。

灵活制造的转型

这虽然是一个非凡的挑战,但其本质是一个相当普遍的情形:对旧设备提出了新的期望。这些设备在日常运营中表现良好,但在许多情况下,无法满足需求激增时所需的速度。

速度需要灵活性——无论是机器还是人员都如此。这是因为灵活性既是一种心态,也是一种协调生产的有形手段。面对新的环境和市场条件,僵化没有立足之地。关键是要从需求到交付、从决策到实施、从挑战到解决方案,打造无缝衔接的流程。

Foodmach 不会拒绝帮助世界各地人们的机会。我们已准备好不惜一切代价加快产品交付,并分享我们的专业知识以支持 Foodmach 的工作。

我们查看了第一代机器——许多工厂都有这样的设备,一台电机驱动一根轴,连接到其他工序。每转一圈,另一端就会产出一个零件。但轴的转速只能达到一定程度,这极大地限制了提升速度和多样化生产的能力。

我们帮助 Foodmach 转变生产,彻底消除了轴,采用新的机械结构,独立控制操作的每个部分,并异步运行,以优化性能和产量。

这不是几天或几周的工作。Foodmach 打来电话后,我们的危机响应团队在几小时内就开始行动。

Flexible Manufacturing: Adapting Quickly to Changing Markets and Events
Flexible Manufacturing: Adapting Quickly to Changing Markets and Events
博客
博客
Flexible Manufacturing: Adapting Quickly to Changing Markets and Events
Understanding how to adapt manufacturing operations in the face of massive market changes.

为 Next Normal 做好准备

您的制造灵活性将帮助您应对当前的供应链和市场波动,并为 Next Normal 做好准备。Foodmach 的工作之美在于能够使用一套通用的编程工具,在旧平台上创建模块化和可扩展的系统。关键是:我们没有让过程变得过于复杂。

这在一定程度上是时间限制的结果——当你只有几周时间来交付时,就没有机会过度思考。截止日期推动了快速迭代和创新。回顾旧的机械设计,它极其复杂。当我们跨越几代时,我们淘汰了80%的机械部件。通过减少机械部件的数量,可以降低故障的概率。

这是一种快速响应。技术站在我们这边。这也是一个很好的例子,说明了如何用新的视角来聚焦。从 无限速度控制到集成伺服控制器和电机——通过简化复杂性,实现了灵活性和速度。

在疫情之前,老化的机器设备能够很好地完成所需的工作。也许你的设置对于你现在正在做的事情来说已经足够了。但是,如果你需要转变,你准备好了吗?

灵活的制造让你有自由去满足不断变化的市场需求。


Mike Wagner
Mike Wagner
Rockwell Automation全球OEM业务经理
Mike在Rockwell工作了27年,在自动化行业工作了30多年。在Rockwell期间,Mike负责产品管理、EMEA营销管理和OEM细分市场管理。他曾在PMMI(北美贸易组织)董事会和全球营销委员会任职。

发布时间 2020年6月3日
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
  5. Chevron LeftChevron Left 通过灵活制造调整生产