Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

仿真、测试、完善:尝试 FactoryTalk Logix Echo

解锁30天免费访问Rockwell Automation强大的控制器仿真软件

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
正在查看计算机屏幕的工程师

您提问,我们倾听!我们现已提供 30 天的FactoryTalk® Logix Echo 许可证,让您无风险体验 Rockwell Automation 最新的控制器仿真软件。亲身见证控制器仿真在程序测试、故障排查和培训方面为ControlLogix 5580、GuardLogix 5580、CompactLogix 5380 和 Compact GuardLogix 5380 控制器带来的优势——现在比以往任何时候都更易获取。本次试用带来双重益处:除了体验仿真软件的功能外,您还可访问 Rockwell Automation 最新系列控制器专属功能,无需物理硬件。借助FactoryTalk Logix Echo,您可在投资硬件前,评估将控制器升级到最新平台是否能有效应对您的挑战或契合您的业务需求。通过FactoryTalk Logix Echo 仿真软件控制器,体验实体控制器所不具备的功能。以下是您可通过FactoryTalk Logix Echo 免费 30 天试用(需配合兼容功能的Studio 5000 Logix Designer® 版本)立即体验的部分功能。

Logix 基于标签的报警

实施基于标签的报警可通过缩短开发和故障排查时间提升效率。简单的标签配置即可根据特定标签的状态或数值定义报警条件,无需基于指令的报警(ALMA/ALMD)。用户可通过预配置的模块化代码或经过测试的附加指令(AOI)缩短整体开发时间。此外,FactoryTalk Logix Echo 可帮助您在试用或测试阶段通过 HMI 可视化这些报警,无需硬件。

Logix 基于标签的报警可通过Studio 5000 Logix Designer 版本 31 使用。

轴测试模式

无需物理驱动器,也能在 5380 或 5580 控制器系列上测试程序功能。将项目下载到FactoryTalk Logix Echo 控制器后,CIP 运动轴将自动进入测试模式,强化软件“无需修改”的价值。该功能支持安全任务运动逻辑,便于代码验证,并将虚拟测试能力扩展至更多用户。利用此功能,可在安全、隔离的环境中对系统进行调试、测试或培训工程师和操作员,无需物理控制器或运动硬件。

轴测试模式适用于Studio 5000 Logix Designer 版本 35(如需安全运动任务,请使用版本 36)。

过程控制器

过程控制器用户可在Studio 5000 Logix Designer 中获得专为过程应用设计的环境。过程控制器专为高效设计过程应用而配置,具备默认任务模型和专用指令。该配置有助于用户实现更优的整体设计和部署,遵循 PlantPAx 指南以获得更可预测的性能。此外,嵌入式过程指令可更高效地利用内存,并简化用户体验,相较于通过添加 AOI 实现相同功能。通过在FactoryTalk Logix Echo 上以过程控制器身份运行应用程序,与现有控制器对比,体验全面提升。

过程控制器支持可通过Studio 5000 Logix Designer 版本 33 获得。

FactoryTalk Logix Echo
FactoryTalk Logix Echo
FactoryTalk Logix Echo
Save time during prototyping, design, and testing with FactoryTalk® Logix Echo emulation software for ControlLogix® 5580 controllers.
了解更多

发布时间 2024年6月5日

主题: Integrated Architecture FactoryTalk Logix Echo Studio 5000

Sebastian Psujka
Sebastian Psujka
Product Manager - FactoryTalk Logix Echo
With more than 15 years of experience in industrial automation and control systems, Sebastian Psujka has worked for various system integrators in the past. Throughout his career, he has gained experience in developing and commissioning control systems across multiple industries while working directly with OEMs and End Users. For the past six years, Sebastian has been working at Rockwell Automation, where he has focused on product management, specifically driving the Emulation and Simulation products such as FactoryTalk® Logix Echo, Studio 5000 Logix Designer® SDK, and Studio 5000® Simulation Interface™.
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
  5. Chevron LeftChevron Left 仿真、测试、完善:尝试 FactoryTalk Logix Echo