Loading
博客 | 汽车行业
Recent ActivityRecent Activity

颠覆性技术与汽车产业的未来

了解颠覆性技术如何帮助制造商在疫情期间蓬勃发展,并且现在正在塑造汽车生产的未来

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
颠覆性技术与汽车产业的未来 hero image

多年来,城市居民对出行体验一直不满意:交通拥堵导致运输时间过长、噪音过大、空气质量差、停车选择有限,仅举几例。

然后,在一天之内,为应对 COVID-19 疫情,“居家令”彻底重塑了城市,迫使我们重新思考生活方式和商业模式。我们曾经认为理所当然的事情变得不再可能。我们从未想过的事情现在已司空见惯。数字化转型举措在几个月内就已部署和启动,尤其是那些专注于远程支持的举措。

在 Rockwell Automation,我们利用我们的技术和解决方案帮助制造商度过这场风暴。我们能够提供帮助,帮助我们的客户适应新常态。我们还帮助汽车制造商在创纪录的时间内生产出前所未有数量的卫生口罩和个人防护装备。此外,许多制造商发现安装机器来生产自己的供应品更经济实惠——消除了可能中断生产的另一个风险。

但我们让世界更高效、更可持续的使命并不止于口罩生产。过去几个月的经历表明,人们已经准备好转向新的生活和工作方式,抛弃旧的方式。我们看到人们对汽车共享、骑行和其他轻型电动出行方式充满热情。我们看到人们支持零排放,支持 EV-PHEV 汽车市场,并倾向于在可能的情况下定期在家工作。

COVID-19 疫情的影响,加上欧盟的 CO₂ 减排义务和向电动出行的快速转变,给主要汽车公司和 Auto-T1 生态系统带来了真正的担忧。为了在未来几个月内生存下来,这些制造商需要新技术所带来的适应性和灵活性。

我们在这个行业中扮演着重要角色,并且正在将这一理念应用于自身运营,以确保我们的未来。

实现颠覆性技术的潜力

数字化转型有很多方面,但它是建立在颠覆性技术的基础上的;这种技术可以推进业务的各个方面。重新构想汽车生产,利用数字技术帮助制造商和供应商在这个大变革时代保持竞争力。

对于研发:

由于人们在远程办公,几乎没有机会聚在一起进行适当的协作创新。这就是虚拟现实 (VR) 和数字孪生模拟的用武之地。使用实时 3D 模型,多个用户可以访问这些设计并共同工作,分享想法和测试概念。在虚拟模型中实施新想法的风险远远低于实际试验。

许多企业已经在这条道路上走得很远,但有些企业才刚刚发现这种可能性,因为疫情迫使他们以这种方式工作。他们看到的优势使他们完全重新审视了此类战略投资的投资回报计算。

为制造商赋能
Main Image
电子书
为制造商赋能

实现更快、更智能、更敏捷的电动汽车生产

下载电子书
 
汽车生产:为何新常态必须实现数字化
Main Image
博客
汽车生产:为何新常态必须实现数字化

利用数字技术重新构想汽车生产,有助于汽车制造商和供应商在这个大变革时期保持竞争力。

立即阅读
 

对于生产控制:

长期以来,汽车工厂一直采用监控与数据采集(SCADA)系统架构进行运营。但如今,工业物联网(IIOT)日益互联,汇聚了更多“事物”,实现了实时扫描与数据采集。这一持续不断的数据流不仅支持预测性维护,还帮助操作员更快、更准确地做出关键决策。

这项技术仍处于初期阶段,但发展迅速——带来了更高水平的互联性,并且需要更少的现场人员。这对于保持社交距离、健康与安全具有显著益处,同时也为未来“黑灯工厂”的潜力打开了大门。

对于远程支持:

在正确的地点获取专业知识一直是个挑战,尤其是在当前旅行限制多变和严格社交距离措施下更为突出。但即便如此,现代技术也能提供答案。增强现实(AR)帮助员工实时共享指令和指导,无需亲临现场。当远程专家能够准确看到现场工程师所见时,他们可以提供精确的分步建议,并针对具体工作中的特殊情况进行调整。

随着越来越多员工远程办公,留在现场的人员往往缺乏维持系统正常运行所需的技能。因此,Rockwell Automation 携手 PTC,提供协作式 AR 远程支持工具的访问权限,并开展虚拟培训。

展望未来

十年后,这些技术及类似技术将彻底改变汽车行业格局。以下是我们可以预见的四大趋势:

1. 新型车辆系统架构

我们已经看到行业先驱引领潮流。最近,特斯拉在其加利福尼亚州弗里蒙特工厂,利用Giga Press生产 Model Y 的后底盘。电动汽车和自动驾驶的兴起正在改变车辆内饰的需求。包括复合材料和复杂合金在内的新材料不断涌现,带来了新的制造机遇——例如更轻的底盘或侧板,同时不影响乘客安全。

2. 移动出行即服务

领先制造商将很快以最少的平台大规模开发和生产车辆,有时甚至与竞争对手共享平台。这些平台将支持低排放技术(ZEM/PHEV),并为自动驾驶体验提供先进的电子设备和软件。尽管如此,即使在10年后,自动驾驶几乎肯定仍将局限于特定条件。所有这些都要求车辆配备更多传感器和5G连接。我们帮助T1供应商设计灵活的生产线,能够快速响应市场需求。例如,我们的ICT MagneMotion 输送系统非常适合电子装配。

3. 新兴区域品牌

面向特定国家或地区的小型制造商将为特定市场开发车辆。在某些情况下,这些企业会采用大型公司的平台,实现双赢;而在其他情况下,则会采用更小型的工厂,并进口所有必要零部件。这些“汽车微型工厂”将延续当今“全球本地化”趋势,带动岗位转移并获得地方政府支持。无论您采用“微型”还是“超大型”工厂,我们的Connected Enterprise方法都能为您提供可扩展的IT解决方案,助力业务增长。

4. 电池组和汽车部件的全流程可追溯性

在生命周期管理和乘客安全方面,可追溯性至关重要。您必须能够证明电动汽车中的电池组已获得生态认证,并符合企业社会责任(CSR)要求——“从矿山到汽车”。这需要先进技术和严格标准。为此,Rockwell Automation 及其合作伙伴正与欧洲议会设立的欧洲绿色协议展开合作。

我们还可以预见,数字化将使供应链更加灵活和强健。想象一下,城市车辆既能运送乘客,也能实现货物的最后一公里配送。这正是大数据、互联和IIOT的作用,推动技术的全面融合。

如果您想了解更多能够引领企业迈向未来的颠覆性技术,欢迎通过 LinkedIn 与我联系。

Forbes – 让Elon Musk实现giga:一家英国新兴企业表示,微型工厂是制造电动汽车的盈利方式
Main Image
文章
Forbes – 让Elon Musk实现giga:一家英国新兴企业表示,微型工厂是制造电动汽车的盈利方式
立即阅读

发布时间 2020年12月2日

主题: Digital Transformation Automotive & Tire

Dominique Scheider
Dominique Scheider
运输 - EMEA 战略与营销经理,Rockwell Automation
Dominique Scheider 是 EMEA 地区的运输行业战略与营销经理。在此职位上,他负责定义 Rockwell Automation 在 EMEA 运输行业的战略,包括汽车和轮胎、航空航天、船舶和基础设施业务。他拥有超过15年的 Rockwell Automation 经验,负责与汽车和轮胎客户、汽车制造商及一级供应商的关系。在担任此职位之前,Dominique 曾担任 EMEA 汽车和轮胎行业经理。他于2006年加入 Rockwell Automation,担任汽车战略客户经理。
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 汽车行业的颠覆性技术