Loading
博客 | 石油和天然气
Recent ActivityRecent Activity

重新构想浮式生产储卸油装置 (FPSO) 开发流程

采用新的合作伙伴关系模式,见证在船舶整个生命周期中采用整体方法所带来的益处。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
FPSO 船尾部照片,带有直升机甲板、救生艇和油田控制室

几年前,我从未想过新技术会如此迅速地影响 FPSO 船舶开发过程的整个生命周期。从系统间的无缝连接、访问性能和诊断数据,到强大的网络安全,变革的步伐有时会带来颠覆性影响。随着数字技术的进步和日益复杂化,一种新的 FPSO 船舶正在崛起——互联船舶。传统的 FPSO 船舶建造过程与互联船舶以及未来所有生产船舶的需求不符。它们必须具备灵活性,以跟上不断变化的技术及其应用和集成方式。数字技术正在增强 FPSO,这迫使我们重新思考船舶设计。

如何做得更好

传统的 FPSO 船舶设计或改装方法只关注短期目标,而不考虑长期的有效性和性能。不要误会,某些关键组件仍应采用传统方法选择,但总体而言,长期的船舶需求并未被考虑。决策者往往会优先关注最低成本的选项,而不是关注船舶在整个生命周期中受益的因素。此外,旧的项目执行方法往往会将船东/设计师锁定在特定技术中,不允许船舶随着新技术的发展而进步。为了保护船舶的长期未来,需要一种新的方法。

石油和天然气
海上石油和天然气井远程平台,背景为大海和蓝天。该平台生产原始气体和原油,然后将其送至远处的中央处理设施。石油和天然气行业。
石油和天然气

我们拥有石油和天然气资源、行业知识和经验,能够帮助您在不断变化的环境中保持竞争力。

了解更多
两个蓝色和三个灰色矩形按钮水平排列,带有黑色文本。上方和下方有描述文本。

VADP 不仅涵盖典型的 MAC 范围,还涵盖船舶的整个生命周期——从构想到退役。

Yes,是时候改变了

VADP(船舶自动化和数字化合作伙伴)对许多人来说可能是一个新名词。VADP 的角色是在 FPSO 设计过程和生命周期的每个阶段,负责浮式船舶的自动化、控制、安全和数字化流程。VADP 的角色还包含了 MAC 在此过程中的作用。这种方法在船舶服役期间,将巨大的初始投资与灵活且经济实用的运营方式相平衡。如今,全球各地的公司都在采纳这一理念。标准化一种控制技术有助于减少培训,简化维护和零部件管理,并为 IT 和安全创建通用方法。这种方法还符合 COVID 和环境协议,这在当今世界至关重要。

创建无缝连接

合适的 VADP 能够在船舶上实现控制标准化,使系统之间实现无缝连接。这可以减少员工培训、额外部件和安全风险。该合作关系还允许架构和供应商专有技术的灵活应用,带来增长和创新的可能性。优化和性能预测工具有助于提前应对停机问题。远程连接有助于远距离监控船舶,即使船舶在海上数千英里之外,也能安心掌控。优秀的 VADP 还可以减少船上人员数量和登船次数,从而节省时间和资金,同时有助于降低风险和减少温室气体排放。

了解互联船舶的工作原理。

为更美好而改变

时代在变,技术也在变。正如人们所说,旧的不去,新的不来。合适的 VADP 将帮助您紧跟技术步伐,灵活应对。众所周知,长期成功是最终目标,如今实现这一目标变得更加容易。虽然变革可能令人望而生畏,但打造一艘完全互联的船舶有助于确保稳定性和安心。时代在变,技术在进步;通过这种整体方法,您的船舶可以与之同步变化,从而以更低成本实现长期价值。

了解有关互联船舶的更多信息。

发布时间 2022年8月5日

主题: Operational Excellence Oil & Gas Offshore

Greg Trostel
Greg Trostel
Global Business Development Manager, Rockwell Automation
Greg has over 30 years of experience in the energy industries. His career began at MW Kellogg/KBR in engineering & sales and includes significant software experience with Aspen, AVEVA & Meridium. He has a Chemical Engineering degree from Texas A&M, and an MBA from U of H.
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 重新构想浮式生产储卸油装置(FPSO)开发过程