Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

什么是合规性审核?

安全生命周期快速入门

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
缠绕机上的一大卷棕色牛皮纸配有固定防护,以确保员工安全。

制造商请求对其设施中的特定机器或多台机器进行安全评估,通常是因为他们经历了安全事件数量的增加、计划进行升级,或有其他各种安全问题。在完成详细的风险评估之前,您可能需要考虑进行合规性审计,这可以快速、高层次地了解哪些机器需要处理,从而帮助您优先确定需要首先评估的机器。

合规性审计是对风险评估流程的广泛演示,旨在了解您的机器在安全危害方面可能存在的缺陷。审计会针对每个问题给出低、中、高风险评级,并对每台机器给出总体评级。它的细致程度不及风险评估,也不提供建议,但可以更快完成。合规性审计会审查安全功能,并突出显示可能代表整个工厂问题区域的领域。例如,审计可能揭示某台机器的防护不足以防范危险能量,这也可能表明其他机器存在防护问题。

这与安全生命周期有何关系?合规性审计是前置步骤,而安全生命周期是一个持续的过程,涵盖机器的整个生命周期,旨在最大限度提升安全性,同时考虑提升生产率的机会。安全生命周期由一系列阶段组成,引导用户完成整个流程。

  1. 执行危险或风险评估 – 识别危险并估算相关风险。风险评估确定每个安全功能所需的性能等级(PLr)。
  2. 确定功能安全系统要求 - 根据行业可接受的解决方案评估防护选项,并选择缓解技术。
  3. 设计和验证系统 - 设计系统架构,记录安全电路设计,采购材料,并验证每个安全功能的性能等级是否满足风险评估中指定的PLr要求。
  4. 安装和验证系统 - 验证系统是否在定义的参数范围内运行,并测试机器在正常和异常条件下是否满足适用标准。
  5. 维护和改进系统 - 验证系统要求在机器的整个生命周期内持续得到维护。当机器发生任何变更时,需要重新评估机器。

对于每台机器来说,最初实施这一过程似乎令人望而生畏。您可能会想:“我如何在我的工厂启动这一过程?”或者“我应该关注哪种类型的机器?”许多工厂拥有数百种不同类型的工业自动化设备,这些设备在复杂性、安全装置,甚至在安全生命周期的当前阶段方面各不相同。在这种情况下,进行符合性审计的过程就成为您可以使用的宝贵工具。

符合性审计过程包括Rockwell Automation安全顾问对您工厂内所有机器的安全组件、防护、急停装置以及上锁挂牌/隔离装置进行分析。作为安全生命周期的启动步骤,这一初步环节为所有机器提供了高层次的概览,并将它们从高风险到低风险进行排序。例如,在符合性审计中被评为高风险的机器,是优先进行风险评估的理想候选对象。根据工厂规模,可能需要评估数百到数千台机器,但符合性审计的目的是将此列表缩小到最重要的机器,以便首先进行评估。

接下来要考虑的是,如何将这些机器从高风险到低风险进行评级。哪些具体准则决定了机器是否对工厂人员构成危险?有经验的顾问会根据以下核心机器安全标准对单台机器进行审查:

  1. 防护:
    • 正确使用机器周围的固定防护,防止接触危险运动
    • 确定固定防护是否安装和固定到位
    • 对任何可移动防护适当使用联锁装置
  2. 存在感应:
    • 正确使用适合应用的存在感应装置,防止人员接触危险运动
    • 确定装置的尺寸和安装是否正确
    • 考虑涉及全身进入的应用
  3. 急停:
    • 确定急停装置是否分布在机器必要区域
    • 确认所有急停装置的物理状态是否合规
  4. 上锁挂牌:
    • 上锁挂牌程序符合OSHA 1910.147规定,并可供人员随时查阅
    • 确认机器具备正确的上锁挂牌能力,且隔离点位于正确位置
  5. 弧闪:
    • 确认并记录机器是否根据当前弧闪要求贴有标签
  6. 警示意识:
    • 确认并记录警告标志是否正确张贴
    • 确认在适当情况下使用临时隔离和声光警报

依据这些标准,执行符合性审计的顾问会为每台机器分配一个数字分数。在实际风险评估之前,这种快速评估有助于相关人员更好地了解哪些机器是风险评估的最高优先级,因为这些机器最有可能导致员工受伤。

为什么不直接对所有机器进行大量风险评估?了解从符合性审计哪里入手或从哪些机器开始,可以让工作量更易于消化。同时,它还可以列出预算优先级较高的机器初始清单。通过符合性审计评估机器后,可以更合理地确定风险评估的起点。例如,大型公司可能会进行10次风险评估,同时对其余机器进行符合性审计,以推荐下一步的工作重点。风险评分较高的机器被认为更危险。危险机器可能更早在您的工厂引发严重事故。

在一台机器上常见的问题示例,可能在工厂的许多机器上反复出现,包括:

  • 急停装置不符合标准、颜色方案不正确,或附加了不符合标准的非法装置
  • 安全装置应用错误或选用的装置不正确
  • 多台机器上光幕安装不正确
  • 固定防护存在间隙,允许人员接触危险运动
  • 缺少弧闪标签

需要注意的是,由于评估活动范围有限,符合性审计并不能满足基于标准的方法下完整机器安全评估流程的所有要求。尽管许多环节类似,风险评估仍将以对机器的全新分析为起点。

总之,符合性审计是对风险评估流程的广泛概览,用于确定您的机器可能存在的不足。它深入不同机器安全标准的各个方面,以优先考虑需要立即评估的高风险机器,为您提供理想的起点。如果某项标准在符合性审计中持续不合格,则类似机器也应作为关注重点。在您的工厂正确应用此流程,将有助于启动您的安全生命周期之旅,并营造更安全的工作环境。

如需协助,Rockwell Automation安全服务专家随时为您提供支持。请联系RACSMSAFETY@ra.rockwell.com,我们的TÜV Rheinland认证安全专家可为您提供机器安全、程序制定、培训等方面的帮助。

位于威斯康星州格林贝的Green Bay Packaging综合造纸厂照片。

发布时间 2024年5月29日

主题: Safety Solutions Machine Safety Lifecycle Services

Shane LeBlanc
Shane LeBlanc
功能安全顾问,机器安全服务,Rockwell Automation
Shane 于2019年加入 Rockwell Automation,拥有为客户提供安全生命周期和上锁挂牌服务解决方案的经验。
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

安全服务
安全服务
功能
功能
安全服务
随着全球安全标准和技术的不断发展,制造安全逐渐成为优化生产的有力工具。工业安全标准和技术的实施不仅有助于促进风险管理和减少伤害,
了解更多
解决方案
解决方案
能力
能力
解决方案
Protect your people, productivity and environment with our integrated Safety Solutions. We understand your factory floor challenges and can help you meet your goals.
了解更多
Best Practices: Proactive Machine Safety Program
Best Practices: Proactive Machine Safety Program
博客
博客
Best Practices: Proactive Machine Safety Program
Consider two tactics as you create a machine safety warehouse program: mitigating risks on an ongoing basis & building a lockout/tagout (LOTO) program.
立即阅读
测试您的知识
2021年5月27日星期四,俄亥俄州Hiram的大湖奶酪厂
能力
测试您的知识

常见危险并不总是被理解。通过识别针对常见危险的最佳纠正措施,测试您对机器安全的知识。

开始使用
安全生命周期
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 什么是安全合规性审核?