Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

超越自动化:自主工厂如何塑造汽车制造

从自动化向 AI 驱动的自主化转变正在为汽车制造树立新的标准。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
手指点击显示机器人图标及其他汽车制造工业控制的透明屏幕。

汽车行业的AI趋势

  • 到2026年,AI已经从概念证明发展为基础技术,广泛应用于汽车、制造和企业系统。
  • AI驱动的检查系统有助于更早发现质量问题,将异常减少40~60%。
  • 采用AI/ML的汽车制造商已看到整体设备效率(OEE)提升5%。


在汽车工厂里走一走,穿过机器人、扭矩工具、AGV和AMR沿着各自路线滑行,你会逐渐发现:一种模式正在形成,工作背后有着稳定的节奏。

你会培养出对良好状态的直觉,能够感知运营是否顺畅,并能迅速识别出何时出现异常。生产线变慢,某个工位积压,又一次出现“为什么又停机了、又变慢了、又被阻塞或饿死了?”的时刻。每一个瓶颈和未达产量背后,都隐藏着更深层的真相。

大多数制造业的AI举措难以实现投资回报。这并非因为技术不成熟,而是因为行业仍在学习AI真正创造价值的领域,以及如何有目的地应用AI。

然而,局面正在迅速改变。

AI已经在重塑当今的汽车制造业。不在实验室,不在试点项目,也不只是停留在演示幻灯片上,而是在真实的工厂车间,在这里,产量、正常运行时间、OEE、MTTR和质量决定了一台机器、一条生产线、一个车间,甚至整个工厂能否达成计划并按时完成。这正是AI展现其价值的地方,嵌入日常运营,并以重要成果衡量。

为什么汽车行业需要的不仅仅是自动化

几十年来,自动化一直是关键。机器被编程,流程被定义,机器人被引入,传感器被叠加以提升安全性。生产线运转,系统被监控,问题在成为大问题前就被处理。

但汽车制造已经发生了巨大变化。混合车型复杂性和单件生产已成常态。工厂被要求实现真正的生产敏捷性,随着条件变化灵活调整和再平衡运营。计划和排程不断变化。法规和关税调整。供应链中断在系统中产生连锁反应。劳动力成本上升,员工减少,技能差距扩大。与此同时,EV、ICE和混合平台并行运行,每个平台有数千个接触点、更快的更新周期和零异常的期望,几乎没有容错空间。

如今的工厂不仅需要自动化,更需要适应性、感知力,以及能够学习的系统、机器和人员。

这正是需要跨越的鸿沟:从自动化到自主化。

想知道AI从哪里开始?

 归根结底,仍然是三大要素:管理、物料和机器。

这一框架与每位汽车客户的实际需求高度契合,因为它让AI扎根于运营现实:

1. 管理(您的员工)

  • 操作员在复杂任务中获得指导
  • 技术人员通过AI规范性故障排除更快完成入职
  • 劳动力优化——通过在班次内根据技能、认证、历史绩效和质量一致性动态调度操作员至不同机器、生产线和区域,即使存在经验差距,也能帮助工厂最大化产出。

2. 物料(流动与可用性)

  • 避免生产线停滞,包括堵塞和缺料情况。
  • 在短缺影响节拍时间前预测物料短缺
  • 随着物料流动动态调整排程和路线

3. 机器(过程与性能)

  • 预测设备故障,防止停机
  • 当过程或扭矩特征漂移时自动调整参数
  • 在某工位拖慢整条生产线前识别瓶颈

工厂车间的自主化实践

探索这种转型的方式之一,是观察汽车、轮胎和电池工厂的真实生产案例。

帮助消除电动汽车组装中的未配对连接器

单个部分接合的连接器埋藏在线束深处,导致车辆离厂数周后出现故障。AI结合X射线视觉可立即检测这些问题,精准定位,并实时指导操作员纠正,帮助避免高昂的返工、召回和保修索赔。

稳定轮胎接头质量

轮胎接头质量很快就会漂移出公差范围,通常在操作员发现问题前就已发生。AI系统学习良好状态,并持续调整机器设置,保持在规范内,减少废品,缩短停机时间,提高整体一致性。

在瓶颈和质量问题影响节拍和效率前进行预测

当某工位开始慢几秒时,影响会波及整条生产线。AI能及早识别这些模式,在操作员或机器人察觉前主动调整或再平衡工作,确保节拍时间和效率。

捕捉人类无法察觉的质量异常

涂装异常、焊接不一致、接缝不规则,以及间隙、齐平和对准的漂移,可能以超出人工检查速度和规模发生。AI视觉系统以更高精度和一致性检测这些异常,实现即时纠正并提升第一次通过合格率。

这不是炒作。这些是真实应用带来的实际成果。

自动化汽车工厂的一天

汽车行业制造商的未来会是什么样?

想象你走进工厂。

在你的靴子踏上地面前,系统已知晓当天谁在岗、谁不在岗。它了解今天瓶颈将出现在哪里,识别物料风险,并突出哪些工位和系统需要关注。系统还预测产品组合变化将如何影响节拍时间。

生产计划和机器持续自我优化。物料配送路线实时调整。焊接单元优化运动轨迹,搅拌机自我调节,机器人根据微观变化调整路径。随着FactoryTalk® Analytics™ VisionAI™即时标记问题、识别根本原因并实施规范性改进,质量全天持续提升。这些在后续周期内完成,甚至在下一班次开始前就已实现。

这就是自主化。不是遥不可及的目标,而是数千种智能行为跨系统协同、共同作用。

每个运营都有自己的路线图,这正是关键

每家汽车制造商的起点各不相同,无论是AI驱动的异常检测、设备优化、计划与排程改进、自主控制回路,还是EV专属需求如连接器和电池质量。关键是从可见且有意义的ROI出发,再以与工厂成熟度相匹配的节奏扩展。这样自主化才能获得动力并带来持久价值。

汽车制造商如何从炒作走向实际影响

只有当AI让明天的生产优于今天时,它才真正有意义。如果它能提升质量、减少停机,并帮助人和机器更高效、自信地完成工作,这些关键成果正是通过自主化实现的。这不是一次技术升级,而是工厂思维、响应和执行方式的转型。如果你准备好从炒作迈向实际影响,Rockwell Automation将为你的自主化之旅首步提供支持与专业知识。

汽车行业的智能制造:部署与影响
汽车行业的智能制造:部署与影响
白皮书
白皮书
汽车行业的智能制造:部署与影响
Rockwell Automation 和汽车研究中心为您带来有关人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 如何重塑制造业的最新资讯。
了解更多

发布时间 2026年9月18日

主题: Optimize Production Smart Manufacturing Artificial intelligence Automotive & Tire FactoryTalk Analytics VisionAI

Bill Sarver
Bill Sarver
Rockwell Automation全球行业咨询总监-Auto & Tire
Bill 负责汽车和轮胎行业在 ISA 95(1~5级)各级的功能、架构和数字战略。他的观点源自其在汽车 OEM、汽车零部件制造商、机器制造商和分销商拥有超过四十年的全球制造经验。
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 超越自动化:自主工厂如何塑造汽车制造