Loading
博客 | 互联企业
Recent ActivityRecent Activity

进入虚拟教室:在线技能开发的3个关键特征

通过虚拟培训实现员工技能发展,即使在物理限制下也能达成。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Rockwell Automation 于2017年8月17日在俄亥俄州克利夫兰的 Beta 举办活动。

今年发生了明显的转变。出于必要性,我们过去亲自完成的事情,从日常任务(如购物)到更有价值的时刻(如与朋友和家人聚会),现在都更频繁地在虚拟领域进行。实现这种数字化转型所需的手段早已存在,但变化的是人们对如何完成此类任务和互动的默认期望。

这种转变也渗透到了职业生活的许多方面,这并不令人惊讶。面对面的会议现在变成了网络会议。年度活动和研讨会现在变成了虚拟研讨会。旧的现状可能并没有完全消失,但现在它面临着永久的竞争。

在这种新现实中,教育和培训也在经历转型。在许多情况下,面对面学习在可预见的未来不再实用,需要采用更数字化的技能开发方法来取代。

随着电子学习平台和基于视频的课程的使用越来越多,这种转变已经缓慢地进行了数年,作为提高学习灵活性和降低成本的一种方式。在当前情况下,这一趋势加速发展,因为公司希望确保全球形势不会妨碍员工技能目标的实现。

适应以实现繁荣

我们在Rockwell Automation的培训方法中亲身经历了这种转变。多年来,我们为客户提供了非常实用的面对面培训,帮助他们提升员工技能,并从我们提供的解决方案中获得最大收益。

尽管目前的情况如此,面对面培训仍然很有价值,并且将成为Rockwell Automation未来支持客户的方式之一。然而,适应整个EMEA地区的限制和局限性并接受虚拟学习非常重要,因为在未来几年,虚拟学习将成为越来越重要的学习方式。

虚拟学习的3大特征

随着虚拟学习的普及,越来越多的人开始欣赏其魅力。如今,随着员工经常在远程办公,并且更习惯于通过视频会议进行互动和协作,越来越多的企业开始寻求虚拟学习来满足其发展需求。

我们的客户越来越关注Rockwell Automation的虚拟培训能力,您也应该考虑将这种方法用于您自己的员工发展,原因有三:

1. 提高员工学习方式的灵活性

虚拟培训可以克服地理限制,将学习带给您的员工,而不是相反。在当前的旅行限制环境下,这种方法提供了一种更安全的方式,可以更轻松地接触专家讲师。它还允许员工根据其他优先事项安排课程,以避免中断。

2. 采取高效的技能开发方法

传统的面对面培训方式的优势在于,参与者可以亲自操作工作站,获得实际动手经验。我们一直小心翼翼地确保在虚拟领域中不会失去这一重要方面。虚拟参与者将能够访问与真实工作站相连的机器,所有这些都可以通过实时摄像头看到,以便将学习的理论和实践方面联系起来。他们还可以访问在线/基于云资源,这些资源可以在课程结束后重新访问,并用于构建贵组织自己的资料库。

我们收到的典型反馈是,这种方法可以更有效地利用培训投资,降低培训成本,并且更加环保的。

3. 根据员工需求定制学习内容

每个组织对学习和技能提升都有其独特的需求。我们提供按需学习服务,确保培训在您需要时随时可用,并根据员工当前的专业水平进行定制。虚拟培训的无限性还使您能够根据内容的适用性匹配员工和学习模块,而不必仅限于提供员工附近可用的课程。

 
灵活的劳动力应对全球制造业中断
Main Image
博客
灵活的劳动力应对全球制造业中断

大流行病只是可能导致生产中断的众多干扰类型之一。制造商正在积极创新,目前所获得的经验教训将影响公司如何应对不断变化的全球环境和需求。

立即阅读
 
在后 COVID-19 时代恢复制造运营中的人文关怀
Main Image
博客
在后 COVID-19 时代恢复制造运营中的人文关怀

决策者如何在后 COVID-19 世界中拥抱数字化制造,同时不失人性关怀。

立即阅读

新年新学习

虚拟培训为员工学习提供了更多选择。虽然我们希望在未来几个月内物理限制会有所缓解,但我们理解客户希望无论全球环境如何,都能灵活地保持员工培训的势头。

为此,我们最近推出了新的虚拟讲师指导培训计划,帮助我们的客户采用虚拟方法进行技能开发。联系我们的当地销售办事处,获取日程安排。

我们的计划包括多个虚拟课程,涵盖各种 Studio5000、Logix5000 和 FactoryTalk 产品,由经验丰富的 Rockwell Automation 培训讲师授课。该计划结合了讲座和实际动手经验模块,支持多种语言,并带来类似课堂的体验。参与者会发现课程易于访问,仅需以太网连接和 Web 浏览器。

如果您有兴趣了解更多信息,请观看我们的点播网络研讨会,我们将展示如何将实践培训与远程学习的便利性相结合。在这里,您可以更深入地了解您的团队如何从 Rockwell Automation 的学习模块中受益。

发布时间 2020年11月27日

主题: The Connected Enterprise

Marcin Szyling
Marcin Szyling
培训交付经理,Rockwell Automation
Marcin 是负责 EMEA 地区培训交付的培训交付经理。Marcin 的使命是通过提供培训产品,支持我们的客户实现职业发展目标,使其能够高效地提升能力至更高水平并缩小技能差距。
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 在线技能开发的3大特征