制造生产分析

利用工业物联网中的信息创造价值

您的分析解决方案可推动您的运营策略。这是一个“端口”,可以帮助您了解所处的阶段、如何达到该阶段、应处于哪个阶段以及需要采取哪些措施才能达到这个阶段。我们的 FactoryTalk® Analytics™ 平台是一款捆绑式解决方案,可用于在从边缘到企业的整个价值链中进行可扩展的分析。

技术与行业结合

在数据来源处制定决策

由 PTC 提供支持的 FactoryTalk InnovationSuite 软件让公司可以优化他们的工业运营并提高生产力。新的套件让您通过组织内部的一个信息来源即可全面彻底地了解运营和系统状态。

全堆栈分析平台

我们的 FactoryTalk Analytics 平台是一款捆绑解决方案,其中包括 FactoryTalk Analytics DataView、FactoryTalk Analytics DataFlowML 和 FactoryTalk Analytics Edge。通过这一平台,可在从边缘到企业的整个价值链中进行可扩展的分析。该平台还可用于从各种数据类型中提取数据。此外,它还可以支持高级分析功能,比如机器学习,以及在自助式用户体验中用于协作式数据分析的数据混合。

使您的业务转型

我们很自豪能够与 PTC Inc. 合作,以集成来自多个工厂级应用程序的数据,从而推动产生企业级见解。ThingWorx® 软件提供了企业推动工业创新所需的功能、灵活性和可扩展性。其中包括查找数据来源、使数据与情境相关以及合成数据等功能。您可以协调流程,并提供强大的 Web、移动和 AR 体验。

工业物联网满足制造分析需求

我们的 FactoryTalk Analytics 软件可以帮助您克服如此多的数据来自如此多的地方而带来的复杂性,因为该软件可以简化您根据需要随时查找所需内容的过程。获取报告、仪表板和高级分析功能,以推动实现价值和做出明智的决策。安全地访问企业中几乎所有的数据源,以创建个性化的可执行信息。

工业物联网 (IIoT) 正在快速改变着制造业的面貌。数字化制造需要不断发展的创新信息基础设施,才能充分利用大数据的优势。我们可以帮助您采用自己的信息管理策略。

探究您的数字化转型策略

很多的数字化转型未曾真正开始就以失败告终,采矿公司也不例外。之所以会失败,通常是因为一些公司不知从何开始以及为何由某处开始,或者无法就此达成共识。请参加这个由 10 个问题组成的测验,了解您的业务策略以及支持这项策略所需的资源。

了解有关可扩展分析的更多信息

设备运行状况和诊断

构成机器、生产线和应用项目的设备可以生成数据。要实现互联企业,您必须提取这些数据并将它们发送到工厂级和企业级的信息系统。我们可以从这些数据的源头为您提供帮助。

我们提供用于设备级分析的解决方案。自动检测、数字化、分析和处理设备数据的插入式设备能够提供有关重要设备和机器运行状况的实时警报。为您提供设备级的描述性和诊断性分析。

了解设备运行状况和诊断

系统

更智能的工厂提供可靠的信息以便采取行动。我们提供有助于扩大数据价值的功能。性能保证解决方案使制造商能够更轻松地与监控性能的 OEM 协作。这种协作有助于通过提高可用性并降低维护成本来实现更有效地运营。预测性维护解决方案可将分析转变为在机器出现故障前对其采取的行动。

企业

工厂数据有能力传达企业方方面面的信息。我们的分析应用程序可以与许多其他厂商的商业智能技术集成。现在,每个制造商都可以自信地挖掘生产信息和分析大数据。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERECapabilities Landingcapabilities/CN_cap_analyticsrow-7

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。