罗克韦尔自动化的柔性直线运动控制系统提升食品饮料包装作业灵活性

罗克韦尔自动化的柔性直线运动控制系统提升食品饮料包装作业灵活性

iTRAK 5730 小尺寸智能输送系统可在多产品应用中实现吞吐量提升

2020 6 2 日,中国上海如今,食品和饮料制造商常常需要在不影响生产效率的前提下,采用更多样化的包装形式来包装更多种类的产品。现在,他们可以使用罗克韦尔自动化的新型 iTRAK 5730 小尺寸智能输送系统来应对这些挑战,同时提升吞吐量。该系统采用电磁轨道技术,为机器的智能、灵活和高效运行提供支持。

与传统的齿轮、链条和带式输送机相比,电磁轨道技术具有诸多优势,包括无限的机器灵活性、更好的可追溯性以及更长的正常运行时间。通过使用磁牵引技术,独立控制的小车能够以高精度快速启动和停止,从而减少机器磨损并实现高能效。这项技术还使用预配置的运动曲线快速进行切换管理,这些运动曲线可通过按下 HMI 中的按钮来实现。

在罗克韦尔自动化的电磁轨道产品组合中,iTRAK 5730 系统在空间占用方面首屈一指。它的动子间距下限值为 50 mm,非常适合于基本包装应用,例如行进式裹包、末端装盒以及涉及成型-填充-密封的装袋流程。该系统还可以轻松集成到制造商的架构中,提供有助于优化能源利用、监控零件磨损和减少停机时间的分析数据。

罗克韦尔自动化 iTRAK 产品经理 Michaela Kaufmann 表示:“iTRAK 5730 系统扩展了 iTRAK 的灵活性和生产率优势,可有效满足人们对定制食品和饮料产品日益增长的需求。这项技术是真正可扩展的。在小型独立机器中,系统动子间距可小至 50 毫米,也可大至 100 米并纳为大型复杂生产线的一部分。”

“我们一直在探索各种方法来改进我们的产品,为我们的机器组装、食品和饮料制造客户提供更有力的支持;使他们能够无所限制地实现制造和吞吐量目标,”罗克韦尔自动化亚太区电磁轨道技术销售经理 Max Kiah 补充说:“新的 iTRAK 5730 系统将成为客户现有架构的重要补充,可帮助他们提升包装线和装配线的敏捷性,同时不影响质量或安全性。”

除了提供更智能的运动控制形式以外,iTRAK 5730 还提供集成的安全解决方案。安全断开扭矩、安全停止 1、SIL 3/PLe 安全等级以及创建安全区域等功能有助于加强机器的安全保障。例如,凭借安全区域功能,即使在安全区域内发生了脱扣,也可继续在安全区域外进行运动,如此不仅可以提高安全性,而且不会影响生产率。

此外,用户还可以仿真功能在 iTRAK 5730 系统上计算吞吐量。用户还可以创建一个数字化孪生体,用于以虚拟方式对系统进行设计、调试和演示,还可用于以虚拟方式对员工进行培训。面向对象的标准化库还有助于打造一致的用户体验,并加快产品上市速度。

 

 

# # #

 

关于罗克韦尔自动化

罗克韦尔自动化 (NYSE: ROK) 是工业自动化和数字化转型领域的全球领先企业。我们将充分发挥人类的想像力与科技的潜力,为人类创造更多的可能性,让世界更具生产力和可持续性。罗克韦尔自动化公司总部位于美国威斯康辛州密尔沃基,约有员工 23,000 名,致力于为遍布 100 多个国家的客户提供解决方案。如需进一步了解我们如何助力工业企业实现互联企业愿景,请访问 www.rockwellautomation.com。

 

罗克韦尔自动化在中国

在中国,罗克韦尔自动化拥有超过2,000名雇员,并设有26个销售机构(包括香港和台湾地区)。目前已成立5个培训中心,1个研发中心,大连软件开发中心,深圳、上海和北京OEM应用开发中心,两个生产基地。公司与大中华区11 家授权渠道伙伴及70多所重点大学开展了积极的合作,共同为制造业提供广泛且不凡的产品与解决方案、服务支持及技术培训。

 

 

媒体联系人:

罗克韦尔自动化
仇晔琳

+86 021 61288201
eyqiu@ra.rockwell.com

最新消息

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

订阅

订阅罗克韦尔自动化并直接在您的收件箱中收到最新的新闻和信息。