FLEX 5000 I/O 模块助力互联企业提高生产力和灵活性

FLEX 5000 I/O 模块助力互联企业提高生产力和灵活性

新一代 FLEX I/O 平台支持实时智能过程控制

2018 6 21 密尔沃基近日,罗克韦尔自动化推出全新 Allen-Bradley FLEX 5000 I/O 平台,可用于打造更智能、更高效、更灵活的工业控制系统。

该平台提高了连接速度并增加了带宽,能够将更多数据反馈给控制器。从而帮助互联企业打造面向未来的控制系统。该平台基于千兆架构构建,支持的通信方式包括设备级环网 (DLR)、线性和星形拓扑。未来版本将针对冗余网络拓扑支持并行冗余协议 (PRP)。 

原始设备制造商和过程操作人员还可利用全新的 FLEX 5000 I/O 模块提高生产力。其中,简化的布线和设计让工程设计时间得以缩短。其架构灵活,有垂直和水平安装方式及铜介质和光纤介质可选,安装简单方便。同时,安装过程中的硬件要求也大幅降低,因为这些模块能够适应各种极端环境,无论是在极寒的油田,还是在酷热的矿区,均可正常工作(工作温度范围在 -40 C 至 70 C 之间)。

在生产期间,这些模块还能缩短成本高昂的计划外停机时间,特别是在连续的过程控制应用项目中。借助带电插拔 (RIUP) 和在线更换功能,技术人员可在系统不间断运行的情况下更换旧 I/O 和配置新 I/O。此外,由于可以灵活配置通道级报警、事件和诊断,因此维护效率更高。

“这次,我们在先前 FLEX I/O 平台大获成功的基础上又更近了一步,对长期用户而言,灵活性和可靠性仍然是它的主打优势,”罗克韦尔自动化产品经理 Rosh Chathoth Sreedharan 说道。“FLEX 5000 I/O 平台采用 Logix 5000 系列技术,支持根据特定应用需求选择合适的 I/O。此外,它还具有智能控制功能,可在互联企业中实现对过程的快速响应。”

未来,罗克韦尔自动化将继续发布新版 FLEX 5000 I/O 平台,加入多种安全模块。届时,用户可将经 TÜV 认证的安全模块用于安全等级高达 SIL 3 和 Ple Cat.4 的安全应用项目,从而满足自身的特定安全需求。

FLEX 5000 I/O 系列能够提供充分的安全保障,可帮助企业保护资产和品牌。该平台有助实现工业系统和企业系统的安全融合,让企业能够无忧地使用开放、标准的 IT 友好型以太网网络。这得益于它部署了包含固件加密、“出生证明”和安全启动功能的纵深防御安全策略。

 

 

# # #

关于罗克韦尔自动化

罗克韦尔自动化有限公司(NYSE: ROK)是全球最大的致力于工业自动化与信息化的公司之一。其使命是帮助客户提高生产力并且推动世界的可持续发展。罗克韦尔自动化公司整合了工业自动化领域的知名品牌,其中包括艾伦-布拉德利(Allen-Bradley®)的控制产品和工程服务及罗克韦尔软件Rockwell Software®开发的自动化管理软件。罗克韦尔自动化总部位于美国威斯康星州密尔沃基市,在80多个国家设有分支机构,现有雇员约22,000人。

 

罗克韦尔自动化在中国

在中国,罗克韦尔自动化拥有超过2,000名雇员,并设有27个销售机构(包括香港和台湾地区)。目前已成立5个培训中心,1个研发中心,大连软件开发中心,深圳、上海和北京OEM应用开发中心,两个生产基地。公司与大中华区11 家授权渠道伙伴及70多所重点大学开展了积极的合作,共同为制造业提供广泛且不凡的产品与解决方案、服务支持及技术培训。


 

媒体联系人:

罗克韦尔自动化
仇晔琳

+86 021 61288201
eyqiu@ra.rockwell.com

 

 

Allen-Bradley、FLEX、FLEX 5000、LISTEN.THINK.SOLVE. 和 Logix 5000 是罗克韦尔自动化公司的商标。

联系

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

最新消息

订阅罗克韦尔自动化并直接在您的收件箱中收到最新的新闻和信息。