FactoryTalk Network Manager 软件让网络运维化繁为简

FactoryTalk Network Manager 软件让网络运维化繁为简

全新软件可一站式展示联网资产并加快设备部署

2018 5 7 日,密尔沃基)对于车间工作人员来说,监控和维护企业网络中日益增多的物联网设备是一项艰巨的任务。现在,他们可以告别复杂繁难的传统 IT 工具,使用罗克韦尔自动化推出的全新 FactoryTalk Network Manager 软件来轻松解决这一难题。该软件采用简单易用的界面设计,让车间工作人员能够一站式完成诸多工作,如监控 Allen-Bradley Stratix 管理型交换机的运行状况,对交换机进行故障排除,以及快速配置新的管理型交换机等。

“管理型交换机和设备信息往往需要从多个不同来源收集,这对很多车间工作人员来说都是一大挑战。”罗克韦尔自动化产品经理 Lorenzo Majewski 说道。“而有了 FactoryTalk Network Manager 软件之后,他们只要通过一个统一的界面就可以轻松获取这些信息。另外,网络交换机可发出实时报警和事件,能帮助他们更快速、更精确地排除故障。”

在大型工厂中可能会有数以百计甚至千计的设备,如此海量的信息管理工作会让用户感到不堪重负。FactoryTalk Network Manager 软件可自动搜索资产及其关联的 IP 地址,并可展示这些互联设备的拓扑图。该软件采用直观的用户界面,提供设备分组及仪表板信息展示功能,方便用户对设备按领域进行划分或单独进行分析。

该软件还提供用户自定义配置模板,让新的交换机能够更快速、更高效地投入运行。这些模板不仅可以在整个组织内共享,也可以与原始设备制造商和系统集成商共享,从而进一步减轻网络部署、调试和维护工作。

FactoryTalk Network Manager 软件提供基于角色的访问控制,且增加了审计功能,可跟踪具体用户的活动和变更。该软件支持多种协议,包括简单网络管理协议 (SNMP)、通用工业协议 (CIP)、Modbus、BACnet 和 PROFINET。该软件采用基于 Web 的管理平台,可通过控制室中的个人计算机或车间的移动设备进行访问。

作为罗克韦尔自动化集成架构系统的一部分,FactoryTalk Network Manager 软件可与 Stratix 系列工业网络交换机无缝集成。

 

# # #

关于罗克韦尔自动化

罗克韦尔自动化有限公司(NYSE: ROK)是全球最大的致力于工业自动化与信息化的公司之一。其使命是帮助客户提高生产力并且推动世界的可持续发展。罗克韦尔自动化公司整合了工业自动化领域的知名品牌,其中包括艾伦-布拉德利(Allen-Bradley®)的控制产品和工程服务及罗克韦尔软件Rockwell Software®开发的自动化管理软件。罗克韦尔自动化总部位于美国威斯康星州密尔沃基市,在80多个国家设有分支机构,现有雇员约22,000人。

 

罗克韦尔自动化在中国

在中国,罗克韦尔自动化拥有超过2,000名雇员,并设有27个销售机构(包括香港和台湾地区)。目前已成立5个培训中心,1个研发中心,大连软件开发中心,深圳、上海和北京OEM应用开发中心,两个生产基地。公司与大中华区11 家授权渠道伙伴及70多所重点大学开展了积极的合作,共同为制造业提供广泛且不凡的产品与解决方案、服务支持及技术培训。

 

 

媒体联系人:

罗克韦尔自动化
仇晔琳

+86 021 61288201
eyqiu@ra.rockwell.com

 

Allen-Bradley、FactoryTalk Network Manager、Integrated Architecture、LISTEN.THINK.SOLVE. 和 Stratix 是罗克韦尔自动化公司的商标。

PROFINET 是 PROFIBUS and PROFINET International (PI) 的商标。

CIP 是 ODVA Inc. 的商标。

博客

作为工业自动化、动力、过程控制和信息解决方案的全球供应商,我们愿帮您了解您所在行业的最新发展动态,助您在未来取得成功。此博客不仅是我们的员工与客座博主之间分享技术和探讨行业相关主题的平台,同时还为您提供了参与讨论并分享您的见解的机会。