博客

了解所处行业内的最新动态

我们的博客内既有我们自身员工也有外部博主开博,让您能够了解所处行业的最新动态,并深度了解最新的技术趋势。

《自动化前沿》

获取技术趋势与解决方案的最新消息。

筛选器和优化

未来批次能否变得更加智能?

2020-二月-12

如今,生命科学制造商能够以新的方式利用 IIoT 设备的功能来实现生产效率最大化并尽可能减少过程偏差。

现在是晚上 10 点。您知道您的数据在哪里吗?

2020-一月-15

生命科学公司想要提升系统安全性和生产率,关键在于要深入了解网络分段。

为劳动力赋能,开创 OEM 增值新时代

2020-一月-11

设备和机器制造商正在重新构思设计、机器智能和服务,以帮助客户应对劳动力挑战。

如何缩短供货周期,构建效率

2020-一月-11

定制机器制造商正利用围绕单一控制平台构建的更智能机器工程设计来缩短上市时间。

如何让优秀的生物技术人才更加优秀?

2020-一月-11

AR 和其他数字化技术正以全新的方式提升员工生产率、减少差错以及优化工作流程。

志在成功

2020-一月-11

优秀的 OEM 如何通过帮助客户满足对具有高度灵活性的制造设施的期望来体现自己的差异化价值。

深入了解机器人技术

2020-一月-11

机器人技术为智能灵活的机械带来了新的可能性。新技术助力 OEM 掌握控制权。

现在进行实验室数字化转型合适吗?

2020-一月-11

现代分布式控制系统 (DCS) 可以简化技术转化过程,加快生命科学产品从中试车间走向市场的速度。

智能化:为灵活制造赋能

2019-十二月-19

凭借统一控制平台,OEM 可以更好地利用最新先进技术,优化客户的投资回报。

不止于数据完整性

2019-十二月-01

得益于数字技术的进步,生命科学公司现在可以更全面地利用数据,从而实时提升业务成效。

将仿真技术加入您的“武器库”,加速产品上市

2019-十一月-12

借助仿真技术,快消品企业正在大幅缩短产品上市时间。最近取得的几项进步使其更易于应用。

您的动力总成或电驱系统运营能否适应未来需求?

2019-十月-28

柔性化可扩展的电驱系统或动力总成生产运营可帮助您满足消费者需求和应对技术的变化。

电动汽车生产:加快产品上市速度

2019-十月-28

智能制造策略能帮助您克服生产挑战及快速生产高质量电动汽车。

让机器制造商改变思维

2019-十月-25

食品和饮料公司可以通过指定智能、灵活的机器技术实现智能制造目标。您是否询问了合适的问题?

电子商务如何影响包装设备设计?

2019-九月-20

独立小车技术能够以更好的方式满足定制化的高混合、高灵活的包装需求。

以人为本:矿业数字化转型

2019-九月-11

科技正在改变矿业公司的经营方式。您可以将以下五种工具轻松地运用到您的矿区中,取得立竿见影的效果。

冶炼厂案例实证:不升级老化控制系统将付出高昂代价

2019-九月-11

全球第四大锌生产商的每小时计划外停机成本高达 10 万美元,这使他们面临运营和财务风险。Nexa 正在应对老化控制系统所带来的挑战,这种系统缺乏备件,技术资源有限,且不具备通信能力。了解他们如何通过现代分布式控制系统克服这些挑战。

成功的五个步骤:分布式控制系统升级

2019-九月-11

这种方法可降低项目风险 – 有助于实现更具创新性的未来。

通过交流变频器自适应调谐功能抑制共振

2019-九月-11

带自适应调谐功能的低压交流变频器可以检测并轻松缓解机械共振问题,使机器更好地运行并为您节省成本。

加速实现智能汽车制造

2019-八月-31

可扩展分析加快形成大数据分析和生产现场改进之间的闭环,从而加速体现智能设备的效果

留点时间参加电子化学习,绝对让您获益匪浅

2019-八月-31

在一个将持续生产作为第一要务且日常干扰甚多的工作场所,又有谁能抽出时间参加培训?电子化学习可以化繁为简。其包含多样化的培训形式,旨在打造定制化的混合式教学模式。通常情况下,电子化学习可以让学员随时随地参加培训。

结果导向的购买和订阅制兴起

2019-八月-31

无论在工作还是生活中,最近越来越多的听到订阅制这个词, 八月下旬在摄影圈刷屏的一件事就是Adobe的Creative Cloud 开始在中国开展订阅服务,因此Photoshop的广大企业和个人用户群体可以用可接受的成本来享受非常方便的最新软件更新和服务。

网络安全评估:如何实现您的目标安全态势

2019-八月-31

改善工业安全态势似乎是一项复杂的工程。您可通过安全评估确定目标安全态势。

不只是自动化:通过过程分析提升酿酒效率

2019-八月-25

提升酿酒效率的下一步举措是充分利用过程分析技术。无论生产规模如何,它都能帮助您轻松挖掘效率潜能。

从“耐冲洗设计”到“卫生型设计”

2019-八月-25

CPG 制造商与 OEM 之间紧密协作有助于实现加工与包装一体化,并简化合规工作。

使成套设备集成从一开始就智能化

2019-八月-25

进行预先规划以及部署现代分布式控制系统,可以最有效地帮助制药厂解决集成成本高、周期长的难题。

边缘式驱动

2019-八月-24

可扩展分析平台可为轮胎制造商提供提高质量、绩效和生产力所需要的洞察力 — 从边缘到云。

OEM 成套设备集成须知

2019-八月-12

如何避开常见困难、缩短工程时间和加快部署。

在制药 CMO 中保持安全

2019-八月-11

当制造超出您的掌控范围时,如何保持一个灵活的供应链并降低网络安全风险。

数据从未如此“美味”

2019-六月-09

食品和饮料公司在隐藏的数据中发现了生产率改进机会。在分析技术的帮助下,他们正在利用这些数据做出明智的决策。

分析技术与模型预测控制技术相结合可以给烈酒行业带来什么

2019-五月-27

随着烈酒行业增产需求的不断加大,制酒厂正逐渐认识到模型预测控制 (MPC) 和分析技术可以帮助提升生产效率和质量。这两大要素可以发挥协同效应,帮助工厂经理和操作工识别设备运行异常的情况。系统可以尽早提醒相关人员做出调整和解决问题,从而节省时间、产品和成本。

网络安全的价值:事前、事中和事后

2019-五月-27

合适的网络安全政策能够在事前、事中和事后为公司资产提供全方位的保护。

在数字化转型中构建一个智能的互联企业

2019-四月-27

当前,全球制造业正在迎来新一轮的竞争和智能制造转型热潮。作为制造业企业来讲,如何实现智能转型?从哪里开始着手?需要解决哪些问题?您是否正被这些问题所困惑?根据埃森哲研究报告披露,当前84% 的企业高管相信数字化及工业互联网技术可以为他们企业运营带来新的利润增长点, 但是却只有7% 的企业制定了实施策略。 因多数人不知道从何入手。

数字化超级电池工厂可满足电动汽车电池需求

2019-四月-15

替代燃油汽车将引领汽车行业的下一轮重大变革。了解如何利用实时信息和分析技术满足每年数千万件台新电动汽车电池的需求。

为什么矿业用户应接受 IIoT 技术?

2019-四月-14

新一轮的工业革命已经拉开序幕。新兴技术和自动化解决方案是改革采矿业务的催化剂 – 可以让您实现更紧密的互联关系,同时提高效率和生产力。为了优化矿井性能,矿业用户必须先要愿意接受变革。开心迎接物联网 (IoT) 技术吧。

Converting OEMs Speed Development Increase Revenue

2019-二月-25

Web converting machine builders turn to scalable, flexible IIoT solutions for smart machines that help customers avoid downtime and improve cycle times.

您的集成战略是什么?

2019-二月-25

对于当今高度灵活的生物技术制造设施,智能互联式自动化系统是提升绩效和加快上市速度的关键所在。

预测性分析以实现减少非计划停机

2019-二月-25

内置的预测性分析工具提供高级预警功能,让您能够在非计划停机发生之前采取措施。

Cut Mine Costs with Intelligent Packaged Power

2019-二月-18

Joining electrical and process control into a smart packaged power system can reduce costs and provide new data insights.

It’s a Whole New (Virtual) World

2019-二月-11

Single-use facilities have revolutionized biopharma manufacturing. Now new technologies promise to minimize inherent risk and improve quality.

Improve Operator Effectiveness with a Modern DCS

2019-一月-30

A modern DCS can help novice oil and gas operators perform like your best operators with actionable alarming, predictive insights and a high-performance HMI.

面向采矿公司的五种数字化致胜方案

2019-一月-28

技术正在改变采矿公司的经营方式。这五种工具可以在您的矿场轻松投入使用,并且可以看到立竿见影的效果。

Managing Risk in a Connected Enterprise

2019-一月-21

A Connected Enterprise offers tremendous value, but also has inherent risks - which must be managed as part of digital transformation.

8.2.0.3 Patch Metadata

2018-十一月-30

8.2.0.3 Patch Metadata

利用威胁追踪技术捍卫运营安全

2018-十一月-07

仅仅进行网络威胁检测,是不足以解决问题的。了解如何实施威胁追踪,以防止您的食品与饮料制造业务受到侵袭。

降低风险,“无需刹车”

2018-十月-28

电动汽车 (EV) 市场需求加速增长,制造厂商迫切需要提供令人眼前一亮的新颖创新,加快电动汽车项目的启动日程,获取市场份额。

使用过程控制系统保持精酿工艺

2018-十月-08

Mother Earth Brewing Co. 通过 PlantPAx 过程控制系统对其新啤酒厂实施自动化,旨在确保可重复性,同时提供精酿工艺所需的创造力

切勿为实现生产力而放弃创造力

2018-十月-08

精酿啤酒的美妙之处在于它的独创性 – 这也是挑战。生产力源于可重复性。但这并不是精酿师的目的。现在酿酒师可以在不减慢生产的同时发挥创造性。解决方案:一个可以为酿酒师提供正确工具的可扩展系统,性能十分优越,因此啤酒酿造可以跟上不断变化的口味。

自动化是否会消灭精酿啤酒?

2018-十月-08

您是否会以酿造感到自豪?是否担心技术会削弱传统工艺?阅读博客,了解技术对该行业就有重要意义的原因。

On the Move to Flexible Medical Device Production

2018-七月-16

More OEMs are choosing independent cart technology to deliver flexible, high volume machines for the disposable medical device market. The results are impressive.

Protect Yourself With Good Cyber Hygiene Practices

2018-六月-22

For all the benefits that smart manufacturing can offer, it also requires a more comprehensive approach to security. Start with these three basic steps.

Is Your Machine Built for Thin Clients?

2018-六月-11

More manufacturers are adopting a simpler centralized information management paradigm, and they expect machines to conform.

打赢疫情防控战:把患者当成最终客户

2018-六月-10

借助罗克韦尔自动化的 PlantPAx 分布式控制系统,美国德州卡城 (College Station) 的 iBio 工厂以活体植物为载体生产疫苗级蛋白。

全新可视化技术:智能工业如何让劳动力更智能和更安全

2018-五月-26

可视化技术 (包括混合现实、增强现实和虚拟现实) 可以显著增强工人的能力,并建立更安全、更高产的生产过程。

AI Can Improve Your Equipment Maintenance Strategy

2018-四月-18

Pipeline companies around the world are already taking advantage of artificial intelligence to improve operations. Do you have the information you need to stay competitive?

Digitalizing the Enterprise for Security

2018-四月-16

A digital transformation brings enhanced network and information security to manufacturers as well as performance improvements.

一股新的驱动力:汽车“电动梦”

2018-四月-16

当前的市场条件和新技术为电动汽车带来了光明的未来。为提高经营绩效,汽车制造商必须采用一种连接更紧密的数据密集型制造策略。

人机协作应用:您需要了解的事情

2018-四月-02

在汽车工厂中,人与机器的交互方式正从根本上发生变化。人机协作技术使得功能安全比以往任何时候都重要。

Digitalizing the Enterprise

2018-三月-26

Many manufacturers are using digitalization to improve their operations, tap into new sources of revenue and boost profitability.

Converting Traditional Starters to Soft Starters

2018-三月-19

Using soft starters can be an easy way to reduce waste in your operation by minimizing the time and expense associated with servicing the equipment.

Connectivity and Digitization Transform Mining

2018-三月-14

Three insights into the future of mining based on broad market trends: data, analytics and safety and security.

2018 年关于工人安全与生产率的 10 点建议

2018-二月-19

新的一年已然展开,当前的趋势仍将延续——不断演变的劳动力群体、全球化进程、利用信息洞察工厂运营以及安防问题。在跨入 2018 年的这一刻,我们总结了 10 点建议来帮助您提升安全水平与生产率。

实施升级还是现代化?如何作出决定。

2018-二月-12

如果您的工厂在逐步走向老化,您可选择:升级特定设备或现代化整条生产线。如果时间与收益成正比,以下三项因素可帮助您作出决定。

制药企业数字化:遏制工业安全威胁

2017-十二月-25

制药企业正在经历一场数字化变革。其中一些企业利用数字化加快生产切换,并推动生产转向卓越运营。另一些企业则利用数字化增强质量管理和减轻合规性负担。尽管机遇众多,但若不能同时解决工业安全问题,也就没有必要考虑数字化变革。您需要制定全面的战略。

让企业跻身卓越安全水平 - 工业物联网带来安全意识和分析能力

2017-十二月-18

安全的工作环境是实现卓越运营的基础。如果工作场所的人身安全与安防得不到保障,员工便无法专注于日常工作或旨在提高生产率的改进活动。

安全与安防:必须两者兼顾

2017-十二月-11

传统意义上的安全和安防是两个独立的概念,但在工业生产中,安全与安防程序却紧密相关。您必须考虑并解决网络安防威胁对运营相关人员、基础设施和环境造成的影响。

您的网络基础设施满足您的性能需求吗?

2017-十二月-04

选择合适的工业交换机可以优化网络基础设施的性能。要为您的网络选择合适的工业交换机,您需要考虑很多方面,过多的选择难免让您无所适从。从非管理型到轻管理型乃至完全管理型交换机解决方案,罗克韦尔自动化提供丰富的选择。因此,您如何才能知道适合您的工业应用的最佳选择?让我们帮您做决定吧。

角逐工业物联网领域:互联企业需要系统

2017-十一月-27

各行各业的竞争对手都在采用工业物联网技术,置身事外只会让绩效差距随时间不断扩大。要立足于这场角逐,需要为构建自身互联企业开发一套战略投资计划

智能食品与饮料制造商正在关注技能差距问题

2017-十一月-20

我们正变得愈发智能,但为了融合现有系统以及采用促成这一转变的新技术,员工队伍正面临新的负担。在未来十年里,可能有近 350 万个制造岗位亟待填补。而技能差距预计会导致其中 200 万个岗位空缺。那该如何应对呢?

第四次工业革命的成败关键是什么?技能

2017-十一月-13

人人都在谈论技能差距——我们需要储备相应的技术人才,发挥工业物联网 (IIoT) 的全部优势。当涉及培养这种人才时,我们必须走在最前沿,而不是被动接受他人设置的标准和课程。

网络威胁:您当前的工业安全战略是否完备?

2017-十一月-06

网络安全是工业控制系统的一个重要问题。您知道如何保护您的生产系统免受勒索软件/恶意软件攻击吗?

汽车机器制造商:提供智能价值

2017-十月-30

为获得竞争优势,汽车业各级供应商正在建立智能、互联的制造基础设施。他们要求将以数据为中心的机器作为互联企业的基础。凭借一系列促成技术,机器制造商可满足此类需求,并提供比以往任何时候更高的价值。让我们探究决定成败的两大问题。

如何在分布式控制系统中成功执行和维持报警管理

2017-十月-23

罗克韦尔自动化与认证 Encompass™ 合作伙伴 exida 升级了 PlantPAx® DCS 的报警管理功能

打造包装价值 — 让眼光不再停留在机器上

2017-十月-16

包装业 OEM 不断寻求新的智能技术解决其客户的业务难题。退一步考虑,了解客户面临哪些更大的挑战 — 这有助于找到更加经济高效的解决方案。

是时候升级您的发电控制系统了

2017-十月-09

升级发电厂自动化系统可解决当下的行业挑战。通过更新老旧系统,电力生产商不仅可以更高效地管理资产,还可利用高级分析工具监控和优化发电厂集群。

现代分布式控制系统对于采矿效率起到了关键作用

2017-十月-02

通过整合以往彼此独立的系统,现代分布式控制系统将采矿运营的各个环节衔接在一起。结合先进的控制技术,现代分布式控制系统能为采矿公司带来更高的产出和生产率。

何时在您的工厂启用 IO-Link 技术

2017-九月-25

智能传感器技术有助于深入透析车间的运营状况,确保机器更有效地工作。这些智能传感器能够发送有关传感器问题的详细信息,包括问题的发生时间和来源。用户可据此快速响应或安排例行维护,从而提高运营效率和减少停机时间。

将机器数据转化为业务情报:提供实时信息和强化分析能力

2017-九月-18

实时信息和分析有助于杜绝生产问题发生,同时推动改进工作

了解如何使用软启动器减少水锤现象

2017-九月-11

在泵水应用中,系统动力学对泵控制类型选择有很大的影响。泵送应用的最终目标是输送流体,但是减少具有破坏性的水锤现象也非常重要,并且需要快速检测泵送系统中的问题。进一步了解在泵送应用中使用软启动器的益处。

Master the Balancing Act of Powertrain Assembly

2017-九月-04

A more distributed control architecture plus new design and configuration tools speed line load balancing in powertrain assembly – and enable more flexible manufacturing.

电机低速:龟兔赛跑式的应用情形

2017-九月-04

电机低速应用必须考虑多个因素,如电机支路供电、电机类型和控制器类型。

连接上游业务,优化生产

2017-八月-28

如今,作为井口、压缩机和泵站中的工业物联网 (IIoT) 嵌入式组件,智能设备正在产生大量新的业务信息。但理清这些数据却是另一回事。出于这个原因,领先的石油和天然气公司都在利用数字技术和高级分析软件实现数字油田和互联企业。通过将信息技术与上游业务技术顺利整合,石油和天然气公司可以更好地利用其资产信息的全部价值,并加速高性能石油和天然气生产。

单一平台囊括全部功能——过程自动化、楼宇管理系统、环境监视系统

2017-八月-21

许多制药厂需要维护多个系统,不仅用于控制物料和制剂工艺,还用于管理影响产品质量的楼宇和环境条件。其结果是,围绕事件时间序列、数据安全、报表及其他关键职能的问题变得司空见惯。了解楼宇管理、过程自动化和环境监视一体化平台的战略升级如何优化性能。

Where Should My Process Analytics Solution Run?

2017-八月-16

Producers in the process industries need to answer these three questions to arrive at a viable analytics solution.

您的工厂准备好迎接智能传感器了吗?

2017-八月-07

智能传感器技术有助于深入透析车间的运营状况,确保机器更有效地工作。这些智能传感器能够发送有关传感器问题的详细信息,包括问题的发生时间和来源。用户可据此快速响应或安排例行维护,从而提高运营效率和减少停机时间。

做到事半功倍:互联企业带来生产率的飞跃

2017-七月-31

探究您的组织在互联企业的帮助下发生了哪些变化。您的公司在当下做到互联互通,就能让未来运营更上一层楼。通过互联企业提高您的生产率,并增强您的竞争优势。

Connecting Real-Time Production Data

2017-七月-26

Instead of physical consolidation under one roof and one owner, production can now be digitally consolidated using the Internet of Things.

制造商必须实践现代工业安全的三大原因

2017-七月-24

自动化领域今非昔比,拥有各种新旧设施的工厂纷纷通过多站点、多人员进行多层次管理,使得恶意威胁的出现可能性大增。为了保持顺利运营,您必须采取涵盖从企业层到机械设备层的妥善预防措施。在网络架构的较低层增加工业防火墙有助于防止设备之间可能出现的恶意通信,防止设备发生意外组态。

基于需求的数字化制造将实时生产数据与客户和供应商连接起来

2017-七月-17

旧式垂直集成已经成为过去,全新方式正在迅速涌现。生产现在可以不再在隶属于同一个厂区、同一个业主的实体中整合完成,而是通过物联网迅速进行数字化整合。来自各种功能、过程和设备的运营智能被实时分享给供应商和客户—涉及众多公司的扩展型生产过程的每一步得以保持协调。

数字化风险管理:互联企业密切监视安全与安防情况

2017-七月-10

互联企业和基于 IoT 的技术有助于监控资产和过程、更好地保护员工并保障业务系统和信息的安全。

为何说采用独立推车输送系统是明智之举

2017-七月-03

效率低下的输送系统成为了车身车间性能提升的主要障碍。但是ICT独立推车技术 (基于线性电机和智能运动控制) 的最新进展正在实现速度和灵活性的显著改善。这项革命性技术提供更节能的解决方案,相比摩擦驱动输送系统快 30%,就让我们看看它是如何做到的。

智能传感器和物联网:权衡利弊得失

2017-六月-26

智能传感器技术有助于深入透析车间的运营状况,确保机器更有效地工作。这些智能传感器能够发送有关传感器问题的详细信息,包括问题的发生时间和来源。用户可据此快速响应或安排例行维护,从而提高运营效率和减少停机时间。

了解软启动器如何控制阻性负载。

2017-六月-19

面对种类繁多的阻性负载,最通用的控制方法是相位角控制。进一步了解 Allen Bradley SMCTM-50 软启动器如何提供用于正式实施阻性负载应用的参数设置,凭借多种集成控制选项进行相位角控制。

不要再等待标准,快速迈向智能制造才是王道

2017-四月-24

尽管智能制造在各国的叫法不尽相同,但所有倡议都有一个共同点:利用数字化的强大力量帮助制造商发展壮大。很多国家迫切希望采用数字化策略,因为它能为小型公司营造公平的竞争环境,使其更具竞争力。这些策略的真正影响不在于最新的技术,而是在于技术背后的标准。理解这些标准有助于您的公司找准自身定位,从而取得成功——同时检验您的工作是否经得起未来的考验。

分级供应商:是时候重新审视追踪与追溯系统了

2017-四月-24

随着分级供应商涵盖更多更复杂的车辆,汽车品牌拥有者也在不断督促供应商,确保其部署好可追溯性系统。但是,分级供应商普遍不看好传统 MES 的部署,更何况还要围绕其构筑底层基础设施。如今,经济型可扩展软件应用程序可以应对可追溯性需求和其他制造难题。

我有许多电机数据,我该怎么做呢?

2017-四月-24

所有智能电机控制和保护设备都会生成海量数据。您购买这些产品是为了帮助公司减少计划外停机,但应该从哪里入手呢?使用智能电机控制数据的关键在于理解数据代表什么以及如何正确显示和使用数据。

短路电流额定值的重要性

2017-四月-24

从设计、开发到安装和操作,电气标准影响着机器生命周期的每个阶段。如果不在规划阶段考虑这些标准,将更加难以确定成套工业控制面板的短路电流额定值。那么,为确保制造合规的机器和控制机柜,机器制造商需要知道什么?

谐波畸变:受影响对象及应对措施

2017-四月-24

能够减少谐波畸变的变频器有助于防止设备损坏、生产率下降和计划外成本。在这篇博文中了解更多详情。

通过变频器预测性维护功能以及您的运营提高收益

2017-四月-24

带内置预测性维护功能的变频器可以帮助您监视重要生产资产,在故障转化为代价高昂的停机事件前解决问题。此外,这类变频器还可帮助您完善维护计划和提高自动化资产投资收益。