太阳能发电

实现聚光太阳能发电过程的自动化,从而高效生产能源

利用单一供应商控制解决方案,更经济高效、更可靠地收集和转换太阳能。

打造高效的太阳能发电厂的可靠解决方案

最大限度地延长正常运行时间、降低维护成本和缩短工程时间

我们提供的太阳能收集和转换技术可靠而高效,可以降低成本。我们的系统和工程团队可以协助太阳能开发人员,更快地实现太阳能发电。此外,他们还有助于更有效地运营和维护站点,使太阳能发电成为更具成本效益的替代方案。

太阳能自动化系统

适用于太阳能发电厂的自动化系统

无论是更新还是更换现有的控制系统,我们都能帮您移植到现代控制系统。我们的 PlantPAx® 分布式控制系统集成了过程、电机和安全控制,可实现更高效的运营。它与集成解决方案相结合,有助于确保高可用性、可靠性和最低拥有成本。我们的解决方案旨在从您的系统中提取最多的价值。

了解有关 PlantPAx DCS 的更多信息

SCADA 发电厂系统

可视化和信息软件解决方案与安全联网架构相关联,可以帮助运营商实时监控运营。解决方案包括:

  • 对太阳能场和辅助设施的过程进行监视和报告的 SCADA 解决方案
  • 可提供精确的报警序列从而减少故障处理时间的事件序列 (SOE) 报告
  • 可用来帮助您评估、设计、实施、审计和管理网络基础设施的网络解决方案(包括 NERC CIP 咨询服务)

Godawari 聚光太阳能发电厂

控制 CSP 热能发电厂的 PlantPAx DCS

Lauren-Jyoti 在印度拉贾斯坦邦为 Godawari Green Energy 建造了一座 50 兆瓦级的聚光环保太阳能发电厂。该工厂将成为印度批准的首批公用事业太阳热能发电厂之一。该项目由印度政府发起,旨在推动太阳能发电产业发展,希望截至 2020 年将太阳能发电量增加至 20000 兆瓦。Rockwell Automation 将提供具有太阳能本地控制器面板的 PlantPAx 分布式控制系统发电厂解决方案。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/power_generation/segments_pow/zh/CN_det_solar row-5

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。