化工过程控制系统

化工行业的资产绩效和法规合格性

盈利能力、灵活性和合规性

随着化工产品需求在全球的增长,化工行业面临着新的业务挑战。化工生产商以优质的产品和有竞争力的价格应对客户的需求。这些生产商面临着波动的原料成本、复杂的法规环境和老化的基础设施等问题。富有知识和技能的工作人员在减少。我们可以帮助您从资产中获得最多的价值,并且保持法规合格性。

我们可以帮助您减少能耗、升级既有系统,或者改善所生成的数据的使用情况。我们的过程控制、信息设备和资源可帮助您达成目标。我们具备丰富的行业知识和自动化经验,可以帮助您在竞争激烈的行业中保持竞争力。

化工自动化解决方案

可改善运营的化工过程控制

通过我们的现代分布式控制技术,您可以对整个工厂进行控制和洞察,从而能够更好地优化运营。PlantPAx® 现代分布式控制系统基于开放通信标准,可从小型工厂扩展到大型复杂工厂。这种开放性、灵活性和可扩展性使您可以在您需要的时候、在需要的位置安全地访问全企业的实时信息。

我们的 PlantPAx 批次解决方案可以更深入地洞察设备和操作员绩效,这二者通常是造成停机、生产量和质量问题的原因。

  • 解决方案覆盖单一设备到全企业系统
  • 符合 ISA-88 要求,具备配方 IP 保护
  • 以自动方式代替手动操作,从而减少偏差
  • 实现可重复和受控制的运营,最大程度提高资产利用率
  • 管理配方和规程,以便您专注于产出、生产量和质量
  • 过程模型可改善可追溯性、报告和审批控制

了解有关 PlantPAx 现代分布式控制系统的更多信息

了解有关批次系统控制的更多信息

DCS 移植策略与实施

通过 DCS 移植最大程度减少停机时间,最大程度增大成功机会

DCS 移植项目需要细致的规划和系统化的方法才能成功。我们帮助客户从许多既有 DCS、PLC 和单回路控制器系统进行移植。我们在移植方法体系和解决方案方面经验丰富,可以助您应对常见移植挑战和处理未预见的风险。

我们拥有的化工行业咨询经验源于人类 2000 年以来积累的知识,我们参与过无数移植前端工程和设计 (FEED) 研究。我们可以帮助您选择适当的技术和构建合规并且符合预算和时间线的系统。我们提供的服务:

  • 已装配控制设备资产评估
  • 信息和报告需求
  • 联网和网络安全审查
  • BPCS、SIS 和 AC&O 应用审计
  • 电气、仪表和控制评估
  • 电机控制和变频器集成审查
  • 项目合理性和成本预计

保护人员、过程和环境

您的安全仪表系统是否符合现行标准?

大多数化工过程都存在危险,可能危害人员、资产、环境和市场观感。安全仪表系统的 (SIS) 可以降低风险。无论您是要扩大生产、增加新过程,还是要升级现有 SIS、ESD、BMS 或 TMC,我们都可以提供帮助。我们有经验丰富、技术过硬的安全认证工程师在过程和机器应用中部署安全系统技术。我们部署的技术可从小型扩展为大型、单工扩展为三工,最高可达到 SIL 3。我们提供全面的生命周期服务,支持您设计、构建、运营和维护过程安全解决方案。

客户反馈

新自动化系统的优势不断体现出来。它满足我们所有的关键要求,让我们能够降低人力成本,同时提高质量控制和安全性。此外,这个解决方案设立了一个较低的基础成本,随着工厂的持续运营,它有助于提高我们的生产力和竞争力。

Geoff Biscaya,VIP Packaging 硬质容器总经理

我们如何帮助客户

我们帮助全世界所有类型的化工厂降低成本、最大程度减少停机时间和改善运营。无论您是寻求现代化运营、优化能耗,还是增强过程控制,我们都可以提供帮助。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HEREIndustries Landingindustries/CN_ind_chemicalrow-7

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。