过程安全系统

保护人员、环境和关键控制资产

对人员、过程以及周围环境的保护仍然是所有自动化策略的重要组成部分。任何工业应用均存在危险和风险。对于从事过程行业的任何人而言,过程安全都是需要关注的首要问题。我们提供丰富多样的产品组合(包括适用于 ICS Triplex® 产品

的传统升级解决方案)来满足您独特的过程安全要求。

2007 年,Rockwell Automation 收购了 ICS Triplex(也称为 Industrial Control Services Group Limited)。我们相互分享在全球各种过程设施方面积累的行业专业知识,以解决过程控制安全问题。您可以从我们多年的过程安全经验受益 - 高度完整的关键控制、产品组合和安全解决方案。

.

您的安全控制系统是否符合当前标准?

有更简单的方法来保障您设施的安全吗?有。我们拥有广博的产品、经验和专业知识,可将您的安全措施提升到新的水平。我们拥有提供故障安全、容错并且支持三重模块化冗余 (TMR) 的可扩展解决方案。了解有关该方法如何适用于您的工厂的更多信息。

安全仪表系统对于安全运营至关重要

可以通过一些基本步骤来确定您的现有系统是否可以接受。第一步是识别所有安全仪表功能并确定您的目标性能级别。这包括确定每个安全仪表功能 (SIF) 所需的安全完整性等级 (SIL)。

ICS Triplex 早期产品

获得对当前既有系统的支持

我们可以为许多既有系统提供支持,帮助您延长操作系统的使用寿命。支持的系统包括 Regent、Regent+Plus®、Triguard®、August™ 等品牌的产品。如果您需要升级,我们也能提供帮助。我们拥有遍布全球的资源,可为您提供 ICS Triplex 产品和 Rockwell Automation 过程安全系统的技术、产品和系统支持。

过程功能安全

IEC61511 应用免费指南

《过程功能安全》指南提供对过程应用项目功能安全的介绍,以及对 IEC61511 应用项目的指导。IEC61511 标准是 IEC61508 在过程行业的具体实施,涉及电气、电子和可编程电子系统在整个生命周期内的安全管理。

  • 风险和风险降低
  • 确定 SIL 目标
  • 保护分析 - LOPA
  • SIL 验证

如何升级您的安全系统

升级安全系统的现代化策略

过程行业近来发生的一些事件强调了保持最高安全标准的重要性。这些事件突显了重大安全事故对工人、环境和业务带来的潜在影响。公司以及管理其生产设备的操作员需要最高的安全水平。这种高安全性有助于保护工人、环境和资产,同时保持最长的正常运行时间和最短的运营中断。

推动安全系统升级的因素

促使您升级安全系统的业务实例

在决定升级过程装置中的安全系统时,必须慎之又慎。促使您做出这个决定的因素往往很复杂,受到许多因素和利益相关者的影响。资产所有者通常发现自己面临着一系列主要和次要的安全系统升级理由。

过程服务

我们提供各种服务来帮助提高生产率,优化工厂资产以及改善财务状况。我们还通过遍布全球的 Rockwell Automation PartnerNetwork™ 提供交付灵活性和 PlantPAx® 系统支持。

了解有关 Rockwell Automation 服务的更多信息

培训

无论您是工程师、操作员还是维护专业人员,持续的培训都可帮助提高绩效并促进知识传授。我们还提供各种形式的培训,包括量身定制、现场、虚拟以及导师指导的标准课程。

过程培训

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/process_solutions/zh/CN_det_safety-prc row-7

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。