为了实现工厂信息化,需要凭借单一工业网络架构来奠定坚实基础。在适当的时间和适当的环境下将数据发送到适当的地点非常关键。在标准以太网和 IP 的基础上构建的网络基础设施可实现数据在您的全球企业中传输。
EtherNet/IP™ 是一种开放式工业以太网网络,能够处理离散、安全、运动、过程和驱动控制应用。EtherNet/IP 可帮助实现机器、系统和企业之间安全及时的信息沟通,使信息技术 (IT) 和运营技术 (OT) 专业人员能够更轻松地实现其业务目标。
我们是 ODVA 成员,该组织为通用工业协议 (CIP) 的部署制定标准和开发工具。CIP 是一系列工业网络、EtherNet/IP、ControlNet™ 和 DeviceNet™ 共享的应用层协议。它提供的工业网络适用于安全、时间同步、运动控制和信息应用。该协议提供 CIP Safety™、CIP Sync™、CIP Motion™、CIP Energy™ 和 CIP Security™ 服务。
对融会贯通 IT 和 OT 的专业人员的需求在增加。
我们与思科合作开发针对 IT 和 OT 优化的培训和认证产品组合。该培训和认证产品组合提供的网络架构融合技能可以最大程度提高效率和投资回报。
以思科、泛达和 Rockwell Automation 为首的联盟 Industrial IP Advantage 提供虚拟在线课程。工业网络设计培训全面介绍三家工业领导者的相关知识、最佳范例和特定于应用的专业知识。这种培训可以帮助工程师构建基于 IP 的全方位网络架构。