智能电机控制

采用智能电机控制,实现智能决策

智能连接系统由智能设备组成。借助智能马达控制设备提供的信息,您可以做出明智的决策。了解我们的智能马达控制产品系列提供的信息如何帮助您做出更明智的业务决策、增强系统性能和提高运营效率。

成功的力量

PowerFlex® 变频器、Kinetix® 伺服驱动器和 CENTERLINE® 电机控制中心的 Allen-Bradley 产品系列针对具有速度、转矩或定位控制要求的任何应用项目提供了解决方案。与我们的 Logix 控制架构结合使用时将获得更多优势:缩短设计时间、持续了解运营情况、提高工作效率。

详细了解我们的:

TotalFORCE 技术

TotalFORCE 技术集高性能电机控制、先进的自我监控功能和现代数字平台于一身,可提供更快速、更精确和响应更快的变频器。

智能一体化电源

利用先进数字技术简化您的运营工作,消除分散的控制系统。我们的智能一体化电力解决方案可帮助您从数字技术和以太网连接中获益。这种技术有助于提升过程控制和供电系统的投资价值。成果是什么?提升了更好地满足业务要求所需的可见性和控制力。

智能电机控制

利用智能设备作出明智决策

高效的马达能够优化运营绩效,而马达故障则可能造成重大影响。借助智能马达控制设备,您可以通过集成式的数据驱动方法提高生产效率并帮助避免马达故障。

在单一设计环境中加速您的系统设计

利用我们的 Studio 5000 自动工程与设计环境®,您可以将设计和工程应用组合到一个框架中。如果使用 Studio 5000 对您的 Allen-Bradley 电机控制设备进行配置和编程,可以缩短工程时间、了解运行状况,并做出由数据驱动的更为明智的决策,从而帮助您降低总体拥有成本。

详细了解我们的 Studio 5000 自动化和设计环境

变频器系统

最大限度地提高机器可用性并降低项目风险

协调复杂机器中的各个马达需要具备特定的专业技能。正因为如此,您需要与富有经验的提供商合作,根据技术要求和项目进度交付变频器系统。我们拥有针对各行各业的广泛专业技能,可提供全面的变频器解决方案,帮助最大限度地降低项目风险和提高生产效率。我们拥有经验丰富的工程师,他们十分熟悉当地法规、标准和应用项目要求,可以帮助满足您的需求。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/automation_control/zh/CN_det_intelligent-motor-control row-7

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。