我们的中国公司

帮助您开展业务

罗克韦尔自动化有限公司(NYSE: ROK)是全球最大的自动化和信息化公司之一,致力于帮助客户提高生产力,以及世界可持续发展。罗克韦尔自动化总部位于美国威斯康星州密尔沃基市,在80多个国家设有分支机构,现有雇员约23,000人。

1988年罗克韦尔自动化进入中国,目前已拥有超过2000多名雇员,并设有26个销售机构(包括香港和台湾地区),5个培训中心,位于上海的全球研发中心,大连软件开发中心,深圳、上海和北京OEM应用开发中心,位于上海和哈尔滨的三个生产基地。公司与国内十几家授权渠道伙伴及70余所知名大学开展了积极的合作,共同为制造业提供广泛的世界一流的产品与解决方案、服务支持及技术培训。

罗克韦尔自动化与国内11 家授权分销商,50多家认可的系统集成商,40家Encompass战略合作伙伴和全球战略联盟,共同为制造业企业提供广泛的世界一流的产品、解决方案与服务支持。

帮助您提高工厂竞争优势

凭借100多年积累的宝贵经验,罗克韦尔自动化能够帮助您的企业实现成功。我们以优质工程实践为基础,加上我们丰富的的行业经验和专业技术以及应用实例,可以帮助您的企业部署各种自动化及信息技术,以提高整个工厂的水平。

无论是单独应用还是企业级工程项目,罗克韦尔自动化都能够为您提供所需的解决方案来提高工厂生产效率。

  • 年销售收入
    67亿美元
  • 全球总部
    美国威斯康星州密尔沃基
  • 交易代号
    NYSE: ROK
  • 员工人数
    约23,000
  • 全球制造、客户支持和销售办公室
    超过450个

从成功经验中获益匪浅

您一旦选择了罗克韦尔自动化,便拥有了一支优秀的专家队伍,他们在全球诸多行业的生产创新方面具有丰富的经验。例如

  • 消费品行业
    在消费品的行业中,例如生命科学、食品饮料和汽车行业,我们的解决方案能够帮助客户进行需求变化管理、快速系统 重新配置以及遵从相关法规要求的需求。
  • 重工业,资源导向行业
    重工业,资源导向行业,例如,采矿、石油天然气和冶金行业,需要我们的电力和能源管理解决方案以及先进的状态监测技术能够帮助客户提高效率并确保重要设备正常运行。
  • 机械设备制造企业
    机械制造商需要我们的专业技术以便更加轻松地对他们的设备进行设计、制造、集成以及维护。


我们的团队时刻准备着为您特定的需求运用我们雄厚的专业知识。凭借着我们的经验,我们会与您一同发现问题,更好地理解您的问题、需求和目标。而后,我们会运用我们业已验证的项目实施方法来实现您公司或团队的既定目标。

公司领导层和组织概览

罗克韦尔自动化在全球各地提供统一服务,所以您无需担心您身处哪个大洲,使用何种语言或者您的自动化需求有多大或多小。无论您的身份是希望购买自动化产品以支持业务目标的最终用户,还是希望提升业务机会的原始设备制造商,罗克韦尔自动化都是您可以依赖的伙伴。

共同协作,提供解决方案

您十分清楚,仅仅购买产品还远远不够。只有合作才能获得理想的结果。通过与罗克韦尔自动化合作,您能够充分利用这家大型技术和系统工程公司的丰富资源 - 提供专业的自动化产品、应用解决方案和支持服务。

优化您的操作

无论是自动化、电力、控制或信息解决方案,还是相应的服务和支持,我们都能够根据您的具体情况在制造环节的每个阶段来改善您的流程。

  • 集成架构通过将Logix控制平台的强大功能和 FactoryTalk®集成化生产与绩效套件相结合,在您的整个企业中将控制和信息系统无缝连接。
  • “智能电机控制器”通过将先进的电机控制和保护设备与集成架构相结合,能够充分发挥电机的性能,同时又保护您的现有投资。
  • “核心元器件”通过提供出色的传感器、开关、安全设备、连接器件、操作员界面和电源模块,为您的应用项目创造超乎寻常的价值。
  • “服务与支持”,通过预测、预防和响应式维护方式,帮助您尽快收回投资。
  • 我们的全球专家团队为您的本地服务需求随时待命。

实现您的目标

我们的解决方案将助您,在不断降低运营成本的同时,以更快的速度将产品和服务推向市场;在充分发挥您工厂生产潜力的同时,降低能耗、提高工厂正常运行时间、满足安全和监管规范、降低制造风险。

如何提高生产效率、采购外包、降低成本、缩小规模,这些您所面对的制造及业务的挑战对任何人而言都是一种考验。因此,您不仅需要一个自动化供应商为您提供产品,更需要一个自动化合作伙伴来为您解决问题。罗克韦尔自动化将是您正确的选择。

只要关系到自动化,您的任何要求都是特别的。我们的解决方案也一样。我们聆听您的要求,利用我们的资源制定出高性价比、着眼于结果的解决方案。我们的解决方案可能只是一个功能强大的组件,也可能是一个信息或资产管理解决方案,或者还可能是一个整个企业范围的集成系统。无论您的自动化要求是什么,您都会在与我们的合作中找到满意的答案。

依赖世界一流的解决方案

我们公司提供平衡型产品组合,涵盖各种组件、产品、控制和信息平台、支持服务及制造解决方案。我们将此产品组合称为全套自动化。全套自动化是我们通过卓越的技术能力和端到端服务始终为客户提供最佳解决方案的承诺,无论是单个组件还是企业级制造系统。

我们的一流品牌包括 Allen-Bradley 和罗克韦尔软件。通过我们的全球制造解决方案业务,罗克韦尔自动化提供适用于生产加工业和离散制造业的资产管理工具和解决方案以及制造解决方案。

罗克韦尔自动化解决方案专为满足包括 ISO 9001 和欧洲 CE 市场指令在内的全球质量标准而设计。除了我们的自有创新解决方案和在全球各地提供的支持外,我们还与外部专业人士合作,从而为您在新西兰的运营提供最为灵活的系统解决方案交付网络之一——一种包含全球原始设备制造商支持的综合网络。

我们能帮助您做些什么?

感谢您对我们产品和服务的关注,我们将尽可能高效地为您提供帮助。