PowerFlex® 变频器可为多种多样的全球应用提供经济实用的解决方案。这种通用变频器的设计特点是易于使用,具备省时优势,并且采用紧凑的封装以优化盘柜空间和应用的多功能性。
PowerFlex 755TS VFD
我们的 PowerFlex® 755TS 变频器专为无数的电机控制应用和行业(从标准的到严苛的工业控制难题)而构建。
PowerFlex 753 变频器
我们的 PowerFlex® 753 变频器在需要安全功能的通用应用中既经济实用,又易于使用。它们标配有内置 I/O,有助于降低工程设计成本、缩短机器上市时间并满足最终用户对机器生产力的更高要求,是机器制造商和系统集成商的理想选择。针对空间有限的低功率应用项目,可选择使用尺寸优化的变频器。双端口 EtherNet/IP™ 选件模块提供了灵活而经济实用的 网络利用方法。
PowerFlex 755 变频器
我们的 PowerFlex® 755 变频器具有易用性、应用灵活性以及高性能。它们包含多种控制及硬件选项,以及可选的嵌入式安全功能。这些变频器非常适合各种电机控制应用项目,包括泵、风机和传送带。通过基于 EtherNet/IP™ 的集成运动控制,您可将这些变频器与 Kinetix® 驱动器布置在同一网络上。双端口 EtherNet/IP™ 选件模块支持环形、线形和星形拓扑以及设备级环网 (DLR) 功能,可实现容错连接和高驱动器可用性。
PowerFlex® 755T 变频器
我们的 PowerFlex® 755T 变频器旨在提供谐波抑制、回馈及公共母线解决方案,以帮助降低能源成本、增强灵活性并提高生产率。这些是首批提供 TotalFORCE® 技术的变频器,该技术使用多项专利功能来帮助优化您的系统。
PowerFlex 70 变频器
Rockwell Automation 宣布 PowerFlex® 70 交流变频器将于 2024 年 11 月 30 日停产,不再销售。
为支持您完成过渡,我们建议您升级到 PowerFlex 750 交流变频器系列。
PowerFlex 700 变频器
Rockwell Automation 宣布 PowerFlex® 700 交流变频器将于 2023 年 11 月 30 日停产,不再销售。
为支持您完成过渡,我们建议您升级到 PowerFlex 750 交流变频器系列。
PowerFlex 700L 变频器
我们的 PowerFlex® 700L 交流变频器在全回馈式水冷电源结构中提供 PowerFlex 矢量控制或 PowerFlex 700S 控制。这一功能强大的组合在一个小型外壳内提供了极高的性能和功率能力,同时节省了电能,减少了谐波。PowerFlex 700L 交流变频器分为面板安装型和机柜安装型,是使用灵活的高性能变频器。
PowerFlex 700S 变频器
我们的 PowerFlex® 700S 交流变频器可为要求极为严苛的独立、协调驱动控制和变频器系统应用提供经过优化的集成。PowerFlex 700S 提供的 DriveLogix 选件采用高性能 Logix 引擎,并结合了 PowerFlex 交流变频器的强劲性能和灵活控制,可以提供功能强大且经济实用的 PowerFlex 变频器和控制解决方案。
公共母线电源
我们的公共母线电源使用公共整流器向所有直流交流逆变器的直流母线供电。如果应用中逆变器运行的同时,同一流程中的其他逆变器在发电,则直流总线上的电源共享可提高应用的效率。