工作站功能
GuardLogix® 和 ControlLogix® 性能演示工作站提供了一个紧凑的平台,用于演示高级 Integrated Architecture 技术,包括标准和安全控制、分布式 I/O、工业网络、操作员界面和高性能控制器应用。该工作站专为分销商演示、客户评估和技术培训而设计,使用户能够使用业界领先的 Rockwell Automation 硬件探索集成自动化解决方案。
GuardLogix® 和 ControlLogix® 性能演示工作站提供了一个紧凑的平台,用于演示高级 Integrated Architecture 技术,包括标准和安全控制、分布式 I/O、工业网络、操作员界面和高性能控制器应用。该工作站专为分销商演示、客户评估和技术培训而设计,使用户能够使用业界领先的 Rockwell Automation 硬件探索集成自动化解决方案。
该工作站旨在通过与 ControlLogix®、GuardLogix®、Compact 5000 输入/输出、工业网络、操作员界面和安全技术的动手交互,帮助学员和客户了解现代 Integrated Architecture 系统的功能。用户可以在深入了解 Rockwell Automation 控制平台的同时,获得控制器配置、EtherNet/IP™ 通信、分布式 I/O 集成、HMI 应用和机器安全概念的实践经验。
有关在 EMEA/AP 使用的工作站的 220-240V 插头选件,请参见文献库中的可用文档(GMST10-PP524)。