工作站功能
Compact GuardLogix® 安全演示工作站提供了一个便携式平台,用于在 CompactLogix 架构中演示集成安全、标准控制和可视化技术。该工作站结合了 Compact GuardLogix® 5380 控制器、安全 I/O、标准I/O 和 PanelView 5510 图形终端,使用户能够探索安全与控制应用,同时体验使用 EtherNet/IP™ 通信的集成安全解决方案的优势。
Compact GuardLogix® 安全演示工作站提供了一个便携式平台,用于在 CompactLogix 架构中演示集成安全、标准控制和可视化技术。该工作站结合了 Compact GuardLogix® 5380 控制器、安全 I/O、标准I/O 和 PanelView 5510 图形终端,使用户能够探索安全与控制应用,同时体验使用 EtherNet/IP™ 通信的集成安全解决方案的优势。
该工作站旨在帮助用户了解如何使用 Compact GuardLogix® 技术实施集成安全和控制解决方案。通过动手演示,用户可以获得安全控制器配置、标准I/O 和安全 I/O 集成、操作员界面开发、系统诊断以及 EtherNet/IP™ 通信方面的经验,同时学习集成架构如何简化机器设计、操作和维护。
有关在 EMEA/AP 使用的工作站的 220-240V 插头选件,请参见文献库中的可用文档(GMST10-PP524)。