Loading

仪表与控制 工艺控制

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 类型: e-Learning
  • 技术: Craft Skills
  • 类别: Understand
E-Learning课程目录

概述

本课程涵盖过程控制系统的目的,包括不同类型的控制器、开环和闭环控制(包括何时使用它们)以及 PID 控制。还涵盖回路整定方法,包括 Ziegler-Nichols 方法,以及如何根据输出对系统进行整定,以及如何使用最终控制元件(阀、阻尼器等)来微调控制系统。


先决条件

本课程没有先决条件。

适合参加者

仪表与控制技术员

目标

定义并解释过程控制系统的目的,识别过程参数变化对过程控制系统的影响,并解释框图的组成部分及其作为工具的实用性。

解释开环控制和闭环控制,描述开环控制的应用及闭环控制的优点,解释反馈控制以及闭环控制的操作和性能,并描述过程稳定性及判断闭环控制质量的标准。

描述比例控制系统如何针对最终控制元件的确定位置工作,描述比例带与增益的关系,定义正作用和反作用控制器,并描述比例控制特性。

描述比例-积分控制系统的优缺点,解释比例-积分控制系统的工作原理及各种变化对控制器输出的影响,并确定扰动引起的误差对过程控制系统的影响。

比较比例-积分控制模式和比例-微分控制模式,并解释比例-微分控制的工作原理,同时描述控制器输出在微分作用、仅比例作用、比例-微分输出和误差信号下的表现,并解释不同微分时间对过程响应的影响。

解释 PID 控制在应用中的作用;召回不同类型的控制器;识别开环波形的原因;并确定 PID 模式对过程控制的影响。

解释用于确定控制器设定值的两种方法,描述与响应和速度相关的稳定性,解释调整控制器整定的步骤,描述通过过程反应曲线获得的开环整定方法所需的过程信息,并描述用于提取过程反应曲线所提供信息的两种方法。

描述 Ziegler-Nichols 控制器整定方法和阻尼振荡法,并解释极限周期法和阻尼振荡法的缺点。

解释如何读取频率响应曲线,解释调整曲线中比例带长度的影响,解释调整曲线中积分和微分部分宽度的影响,并描述如何执行陷波整定过程以对在役控制器进行整定。

陈述高级控制方法的重要形式,解释级联控制的工作原理,解释前馈控制相较于反馈控制的优点,并描述比率控制的功能和过程。

描述气动和液压执行器的基本类型及其运行特性,解释阀门定位器的功能,并描述分段控制和 I 到 P 传感器的用途。

解释过程控制系统中最终控制元件的功能,描述截止阀、蝶阀、闸阀和阻尼器的设计,描述阀门特性,并解释使用变速驱动器(VSD)的目的。
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
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+ 订阅式在线学习课程