Loading
CCV209-A-EL

FactoryTalk View ME 和 PanelView Plus 维护与故障排除 - 在线学习

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: CCV209-A-EL
  • 类型: e-Learning
  • 技术: Visualization HMI Courses
  • 类别: Maintain Troubleshoot
  • 持续时间: 4小时
E-Learning课程目录

概述

本课程将为您提供维护和排除运行于 PanelView™ Plus 7 终端的 FactoryTalk® View Machine Edition (ME) 应用程序所需的技能。课程中将涉及硬件和软件的操作。

 

在课堂上,您将获得以下动手技能:

• 准备 PanelView™ Plus 7 终端以进行操作

• 在 FactoryTalk® View Machine Edition 应用程序中创建标签和测试数据

• 修改应用程序中的图形显示

• 在终端之间传输运行时文件

• 诊断问题并排除终端故障


先决条件

完成 Studio 5000 Logix Designer 1 级:ControlLogix System Fundamentals 课程(CCP146 或 CCP146-EL),或具备 ControlLogix® 标签和架构的基本经验。

参加者

需要维护 FactoryTalk ME 应用程序并对 PanelView Plus 7 终端进行故障排除的人员应参加本课程。

目标

• 识别 PanelView Plus 7 组件

• 设置 PanelView Plus 7 终端上的选项

• 管理 PanelView Plus 7 终端上的现有运行时文件

• 使用 Application Manager 管理开发文件

• 修改 FactoryTalk View ME 应用程序中的 FactoryTalk Linx 通信

• 在 FactoryTalk View ME 应用程序中创建标签和测试数据

• 下载和上传 FactoryTalk View ME 运行时文件

• 修改 FactoryTalk View ME 应用程序中的图形显示

• 修改 FactoryTalk View ME 应用程序中的运行时安全性

• 对 PanelView Plus 7 终端进行故障排除


准备好与培训招生专家交谈了吗?

如何购买

要购买培训产品或了解我们的培训解决方案的更多信息,请 联系您当地的销售办事处或分销商。

如何访问

查看可用的现场课程并查看当前课程时间表 培训服务门户。

如何获得支持

需要课程选择、工作站选项或更多帮助?

致电我们:440-646-3434,选项 7 或 发送电子邮件给招生专家

背景纹理灰色渐变
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 支持
  3. Chevron LeftChevron Left 员工发展培训服务
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+ 订阅式在线学习课程
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk View ME 和 PanelView Plus 维护与故障排除