Loading

1 级:FactoryTalk Optix 基本配置和部署

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: VIS150-EL
  • 类型: e-Learning
  • 技术: Visualization HMI Courses
  • 类别: Program Design
  • 持续时间: 6小时
E-Learning课程目录

概述

本课程 (VIS150-EL) 旨在提供 FactoryTalk Optix Studio 软件的术语、功能和特性方面的基本知识。通过 onCourse 预配置的基于云环境提供实践操作。

 

完成本课程后,您将能够执行以下任务:

• 浏览 FactoryTalk Optix Studio 环境并确定功能令牌

• 创建和配置 FactoryTalk® Optix™ 用户界面

• 配置和监视数据、事件和报警

• 创建配方并在运行时管理它们

• 定义项目、面板和对象的安全性


先决条件

无先决条件。

适合参加的人群

需要创建和部署基本 FactoryTalk Optix 项目的个人应参加本课程。

目标

• 说明 FactoryTalk® Design Hub™

• 识别 FactoryTalk Optix Studio 环境

• 创建一个简单的 Hello World FactoryTalk Optix 项目并运行应用程序

• 配置演示引擎并运行 FactoryTalk Optix 应用程序

• 配置 FactoryTalk Optix 项目的通信

• 在 FactoryTalk Optix 项目中导入和创建标签

• 在 FactoryTalk Optix 项目中创建变量

• 在 FactoryTalk Optix 项目中配置事件和方法

• 在 FactoryTalk Optix 项目中创建和动画图形对象

• 在 FactoryTalk Optix 项目中配置转换器

• 在 FactoryTalk Optix 项目中创建本地库

• 在 FactoryTalk Optix 项目中配置和查看数据记录器

• 在 FactoryTalk Optix 项目中创建和运行数据控制对象

• 在 FactoryTalk Optix 项目中创建报警

• 在 FactoryTalk Optix 项目中配置事件记录器

• 在 FactoryTalk Optix 项目中创建配方

• 在 FactoryTalk Optix 项目中定义安全性


准备好与培训招生专家交谈了吗?

如何购买

要购买培训产品或了解我们的培训解决方案的更多信息,请 联系您当地的销售办事处或分销商。

如何访问

查看可用的现场课程并查看当前课程时间表 培训服务门户。

如何获得支持

需要课程选择、工作站选项或更多帮助?

致电我们:440-646-3434,选项 7 或 发送电子邮件给招生专家

背景纹理灰色渐变
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 支持
  3. Chevron LeftChevron Left 员工发展培训服务
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+ 订阅式在线学习课程
  5. Chevron LeftChevron Left 1 级:FactoryTalk Optix 基本配置和部署