Loading

FactoryTalk Historian Site Edition 配置和数据采集

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: RS-FTHSEC
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: Process Control Courses, Information Software Courses
  • 类别: Program Design
  • 持续时间: 4天
讲师指导Course目录

课程目的

本课程为您概述用于收集数据的各种 FactoryTalk® Historian 工具。在整个课程中,您将学习如何配置 FactoryTalk Historian Site Edition 系统、修改 FactoryTalk Historian 标签,以及如何应用异常和压缩来过滤需归档的数据。此外,您还将有机会比较轮询与建议两种数据收集模式的使用。课程还将涵盖数据缓冲、冗余层/方法、存档管理与备份,以及在 Pi Vision 中对资产框架数据的可视化。

您的讲师将演示如何完成本课程涵盖的所有任务。随后,您将有机会通过操作指南和用于模拟真实生产环境的虚拟机镜像进行动手练习。

完成本课程后,您应能够理解并配置 FactoryTalk Historian 系统,包括:

  • 创建 FactoryTalk Historian 服务器 Connection
  • 将标签导入 FactoryTalk Historian 服务器
  • 理解并使用异常和压缩
  • 配置 FactoryTalk Historian SE 高可用性

适合参加的人群

需要了解如何使用各种 FactoryTalk Historian 工具来收集数据的个人应参加本课程。

先决条件

要成功完成本课程,需要具备以下先决条件:

  • 对基本自动化概念有General了解
  • 了解您的生产环境
  • 具有浏览Rockwell Automation和FactoryTalk®平台软件的经验

技术要求

Rockwell Automation为学生在课堂上使用的所有技术提供支持。学生无需携带任何技术设备参加本课程。

学员材料

为了增强和促进学员的学习体验,以下材料作为课程包的一部分提供:

  • 学员手册:
    • 包括本课程中介绍的关键概念、定义、示例和活动。
  • 实验手册:
    • 提供学习活动和动手练习。每个练习后都包含解决方案,以便立即获得反馈。

动手练习

在整个课程中,您将有机会通过各种动手练习来实践所学的技能。这些练习侧重于每节课介绍的技能。

为了完成练习,您将访问一个虚拟化计算机环境,该环境旨在模拟生产环境。您将练习设计系统、配置软件和排除常见的生产问题。

由于课程中教授的基本技能适用于所有软件平台,您可以将所学内容应用于您工厂中使用的特定平台。

课程议程

第 1 天

  • 创建新的 FactoryTalk Historian 服务器 Connection
  • 了解并将标签导入 Historian 服务器
  • 使用 FactoryTalk View SE TrendPro 显示 FactoryTalk Historian 数据

第 2 天

  • 了解并使用异常和压缩
  • 了解 FactoryTalk Historian 标签类型
  • 使用性能等式和累加器
  • 使用数字状态

第 3 天

  • 使用资产框架和事件框架
  • 使用健康点和性能监视器标签
  • 使用和显示审核信息
  • 使用存档管理工具

第 4 天

  • 配置 Historian 数据的计划备份
  • 将数据回填到 FactoryTalk Historian 服务器
  • 配置 FactoryTalk Historian SE 高可用性
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
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程