Loading

如何最大限度利用 TechConnect 支持

我们的远程支持中心通过多种电子通信渠道为您提供强大的支持。
KnowledgebaseKnowledgebase Support Center 知识库
ChatChat 实时交谈
HelpHelp 咨询我们
PhonePhone 致电我们

观看这些视频,了解如何设置您的帐户并利用这些优势。

使用授权代码创建帐户

您作为 TechConnect® 客户,可以利用我们为您提供的多种电子通信渠道。要利用这些优势,您需要在知识库中创建一个帐户,并使用您的授权号或 BPID 进行配置。让我们向您展示怎么操作。

添加授权代码

BPID 或授权号将您标识为具有权限的客户。此号码可让您访问平台上的所有内容,因此,请务必为您的帐户配置与您公司对应的 BPID。了解如何将该号码添加到现有帐户,并开始享受技术支持的所有好处。

开始聊天

聊天是我们提供的一种电子渠道,用于联系技术支持团队,并针对您的问题获得解决方案。在本视频中,我们将解释如何与我们的工程师开始聊天。请记住,在观看此视频之前先观看视频 1 和 2 很重要。

SAQ - 提交问题

SAQ(提交问题)是一个沟通渠道,可让您通过友好且易于使用的平台联系技术支持团队,从而通过电子邮件获得技术问题的答案和反馈。观看此视频以了解如何使用此频道。请记住,在观看此视频之前先观看视频 1 和 2 很重要。

登录知识库

本视频演示了使用知识库搜索工具,该工具可访问一个全面的数据库,该数据库包含有关罗克韦尔产品和技术的问题和答案。了解如何访问知识库,在搜索栏中输入查询,查找您创建的支持票证,并找到您喜欢的技术人员。

访问知识库以获得更多支持
立即联系我们
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 支持
  3. Chevron LeftChevron Left 知识库
  4. Chevron LeftChevron Left 我的技术支持
  5. Chevron LeftChevron Left TechConnect 远程支持中心操作方法视频