Loading
Rockwell Automation徽标

FactoryTalk® Remote Access™ 立即试用!

大幅提升您的响应速度和支持能力
一名员工坐在办公桌前查看电脑,另一名员工站在其身后,指着屏幕上的信息

通过基于云的软件提升您的响应速度和支持能力。借助 FactoryTalk® Remote Access™,您可以从任何地点管理、配置并发起与客户设备的安全连接。探索一种更快捷的方式,从任意地点高效提供卓越支持。

  • 提升响应速度
  • 降低成本
  • 最大化生产力
  • 安全连接

了解您的团队如何通过免费访问 FactoryTalk Remote Access 实现更多成就。

*适用于创建新域的所有用户。

轻松两步,开始使用 FactoryTalk Remote Access

步骤 1

使用您的 Rockwell Automation 帐户凭据登录 FactoryTalk Hub。

如果您没有帐户,可以免费创建一个。

步骤 2

选择一个组织(或创建一个新组织)。如果 FactoryTalk Remote Access 瓷贴被锁定,只需等待几分钟,锁定消失后,单击它即可开始使用。 

就是这样!立即开始免费访问 FactoryTalk Remote Access。

如果您需要随时获得支持,请从 FactoryTalk Hub 主页右上角的帮助菜单中选择“联系支持”。