在选择合适的HMI时,没有一刀切的方法
随着当今技术的快速发展,设计和构建HMI系统的方法几乎是无限的。从核心功能到环境因素,再到无尽的硬件和软件组合,购买HMI时需要考虑许多因素,以确保其满足关键的业务需求。
选择合适HMI的终极指南
HMI技术的核心是将人与信息连接起来。HMI越友好、响应越快,用户的操作就越高效、生产力就越高。下载我们易于理解的指南,了解如何:
- 选择能够实现灵活、面向未来方法的HMI
- 选择能够实现高效设计的HMI
- 为HMI操作员提供最佳用户体验
- 充分利用HMI数据和分析
- 提前规划远程故障排除和维护