FactoryTalk View SE 随每次发布持续演进——带来新功能、现代化系统组件和长期平台可持续性。这些增强旨在帮助您构建更智能、更安全、更高效的系统。
观看我们的视频系列,了解我们如何对 FactoryTalk View SE 平台进行现代化改造,并在您的运营各阶段创造价值。
FactoryTalk View SE 随每次发布持续演进——带来新功能、现代化系统组件和长期平台可持续性。这些增强旨在帮助您构建更智能、更安全、更高效的系统。
观看我们的视频系列,了解我们如何对 FactoryTalk View SE 平台进行现代化改造,并在您的运营各阶段创造价值。
通过持续演进的平台保持领先。FactoryTalk View SE 基于现代化核心,提升性能,加强安全性,并支持灵活部署——从小型站点到企业范围系统。
通过全新运行时导航菜单加速开发,该菜单集成搜索和简化的显示管理,实现一致的操作员工作流程。
通过清晰图形、动态缩放、无缝 Web 客户端以及通过 FactoryTalk Alarms and Events 发送的电子邮件通知,带来现代化操作员体验。
通过全新边缘历史记录器简化时间序列数据记录,现在支持 InfluxDB 和 InfluxDB Cloud Serverless,以及 MQTT 发布者和订阅者角色。