Loading

处于创新前沿的 MES 解决方案

罗克韦尔自动化被授予全球制造执行系统 (MES) 行业年度企业奖
获取报告
制造员工手持平板电脑在生产车间中
2024 年 Frost & Sullivan 全球制造执行系统 (MES) 行业年度企业报告
获取报告

何为杰出绩效水平

我们的 MES 解决方案产品组合已荣获 Frost &Sullivan 颁发的全球制造执行系统 (MES) 年度企业奖。下载完整报告,了解我们对创新、卓越和客户成功的承诺如何为您提供所需的竞争优势。

“推动创新和增长是一项艰巨任务,如今突破性技术、价值链压缩、行业融合和新业务模式等战略需求使得这项任务变得更加困难。在这一背景下,罗克韦尔自动化获此殊荣意味着取得了更大成就”。

– Frost & Sullivan 2024 年度杰出实践企业奖报告

下载 Frost & Sullivan 全球制造执行系统行业年度企业报告


制造执行系统领导者

灵活、可扩展

可扩展模块化解决方案使客户能够尽可能减少 MES 初始投资,同时在看到投资回报后扩大投资范围。

以客户为中心

通过推动 MES 解决方案的成功采用、对照季度目标审查进度、分析软件使用情况以及提供关键价值指标,帮助客户实现目标业务成果。

高成本效益

为客户投资创造更大价值,提供灵活定价模型和可扩展解决方案,满足各种现代制造业务需求。

优化用户体验

专注于特定角色,为不同技能水平的员工提供防错能力和易用性

评奖标准

卓越创新&绩效

客户影响


应对未满足的需求

性价比


通过大趋势提供有远见的场景

客户购买体验


实施杰出实践

客户归属感


领导力重点

客户服务体验


财务业绩

品牌资产


Frost & Sullivan 2024 年杰出实践奖图标,全球制造执行系统 (MES) 行业年度企业奖
获取报告

引领 制造执行系统行业

视频
要成为制造执行系统领域的专家,需要具备什么要素

探索我们的制造执行系统解决方案如何助您实现前所未有的生产效率、卓越品质和竞争优势。

我们的制造执行系统产品组合丰富,包括适用于单工厂、多工厂或特定行业套件的云端和混合解决方案,能够满足不同制造环境的需求。对于需要满足以下条件的制造执行系统客户,我们完全超越了预期:

  • 数字化制造过程 
  • 消除错误
  • 促进卓越运营
  • 适应市场变化 
  • 确保出众的质量 
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 软件
  4. Chevron LeftChevron Left Fac...
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite
  6. Chevron LeftChevron Left MES
  7. Chevron LeftChevron Left 全球制造执行系统 (MES) 行业年度企业奖