Loading

FactoryTalk Edge Manager

使 OT 管理员能从任何位置对工业边缘设备与应用程序进行大规模的智能管理
戴着白色安全帽的两位男士。一位在使用笔记本电脑,另一位在观看工业监视器控制面板。
FactoryTalk Edge Manager
使 OT 管理员能从任何位置对工业边缘设备与应用程序进行大规模的智能管理
云制造软件
    • FactoryTalk Design Hub
    • FactoryTalk Design Hub
    • FactoryTalk Design Studio
    • FactoryTalk Design Studio
    • FactoryTalk Twin Studio
    • FactoryTalk Twin Studio
    • FactoryTalk Vault
    • FactoryTalk Vault
    • Fiix CMMS
    • Fiix CMMS
    • FactoryTalk Remote Access
    • FactoryTalk Remote Access
    • Plex APM
    • Plex APM
    • Plex MES
    • Plex MES
    • Plex 质量管理系统
    • Plex 质量管理系统
    • FactoryTalk Optix
    • FactoryTalk Optix
    • FactoryTalk Edge Manager
    • FactoryTalk Edge Manager
    • Plex 生产监控
    • Plex 生产监控

由于工厂车间分布式资产的数字化,边缘的工业数据与处理正在迅速增加。作为工业转型 (IX) 领导者,您将努力缩短运行外部数据的智能应用程序的延迟,并在边缘处理更多数据。您还将了解在边缘拥有数据安全性、质量和生命周期管理对本地工作负载与数据治理实践至关重要。简而言之,您需要以简易但可扩充且更安全的方式管理工业边缘设备。

因此您必须为长期边缘计算策略奠定基础,以实现边缘部署的最大成功;使 OT 人员能够在任何位置管理所有设备;并高效管理这些设备上应用程序的部署,同时改善安全状况。


为 OT 管理员特制

FactoryTalk® Edge™ Manager 是智能的集中式边缘管理与协调解决方案,可从任何位置进行云访问。它能为从单一面板管理边缘设备与应用程序部署提供更高的生产率与效率,通过零信任模型提供出色的安全状况,并为复杂的用例提供灵活性,通过软件即服务 (SaaS) 的简易性满足任何硬件要求。

我们的解决方案经过优化和测试,可以在预先验证的硬件上运行,具有多项计算和存储选择,从而会简化设备板载作业并保证提供积极的端到端体验。但是,您可为 FactoryTalk Edge Manager 灵活选择几乎任何硬件设置,以满足您的需求。

FactoryTalk Edge Manager 操作系统示意图

毫不费力地执行板载作业并管理工业边缘设备或设备群

在任何位置一键提供边缘设备
FactoryTalk Edge Manager 仪表板的屏幕截图
在任何位置一键提供边缘设备

运用我们的 FactoryTalk Edge Manager 云软件,您可以根据自己独特的业务需求将设备作为设备群进行管理。

查看大图
可供企业使用的型号
FactoryTalk Edge Manager 可用型号的屏幕截图
可供企业使用的型号

若要详细了解 FactoryTalk Edge Manager 软件如何与我们的硬件(或您的硬件)以及您可以选择的型号搭配使用,请参阅此图表。

查看大图

从任何位置毫不费力地大规模执行板载作业、配置及监控设备。不需要安排远程工厂的 OT 管理员访问。现在,您可以一键提供边缘设备,并方便地配置类似设备的预置配置文件,以实现更安全的一致部署。实现板载之后,您可以根据自己独特的业务需求将设备作为设备群进行管理,并从任何云位置以粒度方式将所有边缘设备的状态可视化。最重要的是,即使在边缘网络连接断开的情况下,您也不会失去控制,因为在网络连接恢复时,会自动执行生产率更新。


运用灵活的应用程序边缘部署,使您的企业为将来做好准备

运用精心选择的应用程序市场解决不断发展的工业边缘用例,您可以在市场内轻松部署公共应用程序(包括 Rockwell Automation ParterNetwork™ 应用程序)或您组织中的私有应用程序。这些边缘应用程序可以根据需要部署在虚拟机中、作为容器或作为边缘设备上的集群感知应用程序。您可以在组织中轻松分享应用,并在所有边缘设备或设备群上实现应用程序的代码级一致性。若要最大限度提高安全性和相关性,可以仅为授权用户设置这些公共或私有应用程序的可见性。

使用 FactoryTalk Edge Manager,您现在可以在分布式边缘无缝协调智能应用,以获得关键见解的访问权限、做出实时决策并最大限度地提高运营效率。

协调边缘的智能应用程序
FactoryTalk Edge Manager 应用的屏幕截图
协调边缘的智能应用程序

若要了解如何能获得关键见解的访问权限、做出实时决策并最大限度地提高运营效率,请参阅此图表。

查看大图

数控铣床设置流程。女性非裔美国机械工程师根据加工标准准备机器和工程工件。她正在生产线上使用平板电脑。

从边缘数据的诞生地推动 OT/IT 的融合

使用 FactoryTalk Edge Manager 随附的 FactoryTalk® Edge Gateway™ 应用程序为工业边缘数据提供含义,并帮助您连接到控制层的不同数据源,添加 OT 实境,将其组装成灵活的公共信息模型,并将其推送到下游 IT 应用。运用实境化的 OT 数据,IT 应用能更轻松地在整个企业中解锁见解。此外,分析/ML 模型的所需数据准备时间能缩短最多 70%,分析师或数据科研人员由此可以专注于使用更高质量的数据来检测和解决设备问题,并改善生产成果。

详细了解 FactoryTalk Edge Gateway

使用更好的安全状况协助保护您的边缘

在硅级实现设备的零信任安全模型,配置设备的安全配置文件,并在应用程序级使用分布式防火墙。您可以使用可配置的角色和策略来控制对授权用户的访问,甚至可以从 FactoryTalk® Hub™ 继承组织模型和权限。我们的完备解决方案可通过签名配置与映像、硬件信任根、测量引导及远程认证来改善网络攻击防护。集成的可见性、审计与合规功能触手可及,您可以实现完全掌控。

红色计算机数字芯片

硬件信任根

红色核心网络

分布式防火墙

盾牌里的红色锁

分层安全模型

红色轮廓的笔记本电脑

集中式管理

静态应用数据加密
FactoryTalk Edge Manager 应用数据加密的屏幕截图
静态应用数据加密

我们的完备解决方案可通过签名配置与映像来改善网络攻击防护。

硬件安全模块
FactoryTalk Edge Manager 硬件安全模块信息的屏幕截图
硬件安全模块

在硅级实现设备的零信任安全模型,控制对授权用户的访问,并使用 FactoryTalk® Hub™ 继承您组织的模型和权限。

准备好详细了解我们的云产品了吗?

与 SaaS 专家交谈
DistributorDistributor
与 SaaS 专家交谈

与您当地的 Rockwell Automation 销售顾问合作,以探讨您的软件需求。

联系我们
内容推荐
Loading
  • 销售
  • 客户服务中心
  • TechConnect 支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 软件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Edge Manager Chevron RightChevron Right