Loading

智能变频器技术

采用 TotalFORCE® 技术的 PowerFlex® 变频器可提高生产率和正常运行时间
请求演示
身穿黄色安全背心、戴着耳机和安全帽的女工程师站在工厂环境中的机器前
产品
  • 硬件
  • 软件

使用 PowerFlex 变频器应对生产中的重大挑战

获得预测性分析、自适应控制等多种功能

采用 TotalFORCE 技术的 PowerFlex 变频器提供高性能电机控制、先进的自监测功能和实时运行系统数据。客户利用这项智能技术可以帮助:

  • 提高生产率
  • 延长设备正常运行时间
  • 提高能源效率并节省维护成本

无论您的行业或应用如何,低压和中压 PowerFlex 变频器都能帮助您实现生产和运营效率目标。

95% 的财富 100 强工业公司使用罗克韦尔自动化及其合作伙伴的产品和服务

通过智能变频器提高生产率

将您的生产线转变为战略优势

PowerFlex 变频器通常是运营的主力军,能够提供驱动所需的电力以实现理想的生产率,并提供实时信息,让您的团队快速做出决策,确保生产线持续运行。

与市场上的其他变频器不同,采用 TotalFORCE 技术的 PowerFlex 变频器可以:

  • 通过自动变频器调节和自适应控制来缩短启动时间,这些功能可以自动适应运行条件并进行调整以维持生产
  • 预测内部组件寿命,监控连接的资产,并提供高级通知以减少计划外停机
  • 通过高级信息防止生产浪费,减少计划外停机事件
  • 通过 XT 腐蚀性气体防护提供一层防御,抵御腐蚀影响
视频
实时工业控制系统提高生产效率

智能电机控制系统可以决定盈利还是亏损。PowerFlex 变频器提供精确的电机控制。此外,还提供实时操作系统数据,帮助提高生产率、延长正常运行时间并节省能源。

计划外停机每年给工业制造商带来近 500 亿美元的损失 - 《福布斯》

通过预测性维护缩短设备停机时间

采用 TotalFORCE 技术的 PowerFlex 变频器提供主动式正常运行时间管理

通过获取有关系统健康状况的准确信息,您可以缩短停机时间,降低维护和备件成本以及机械磨损。

操作员会收到可能影响变频器或电机健康状况的问题通知,例如过热、熔断器熔断或组件运行时间。通过预测性分析数据,您可以采取措施并控制停机,在计划的停机时间内维修或更换设备。

通过实时数据延长设备正常运行时间:

  • 模拟设备的预期输出
  • 当变频器组件达到预设的预测寿命阶段时,通过安全以太网网络接收通知
  • 实时接收电机控制性能数据 – 持续监控系统健康状况
  • 设置分析模型以测量环境温度、设备速度或其他特性
提高生产率和正常运行时间
两名戴着安全帽、穿着黄色安全夹克的人正在查看显示工厂车间蓝图的监视器
宣传册
提高生产率和正常运行时间

PowerFlex® 755T 交流变频器为苛刻的工业应用项目提供灵活的高性能电机控制。

立即下载

使用智能变频器降低能源成本

智能变频器技术的优势
远处大型钢铁制造厂的外部鸟瞰图。工厂的三个部分用彩色点和名称标识:控制室、电弧炉、挑选线。
交互式演示
智能变频器技术的优势

通过智能 PowerFlex 变频器投资工业自动化,帮助提高工厂产量和正常运行时间,具体包括:

  • 自适应控制、防摆动
  • 实时分析、预测性维护警报
  • 谐波抑制和电力再生
了解更多信息

能耗是制造业最大的运营成本之一

高效的 PowerFlex 变频器符合 Ecodesign 新能源指令,能够根据应用的功率需求为变频器“量身定制”合适的规格。

  • 可用的有源前端技术将再生能源输送到输入电源
  • 自适应控制有助于实现变频器的优化调节,以尽可能提高输出电流和电机转矩
  • 能量暂停功能可降低风扇转速,并将 PowerFlex 755T 变频器或母线电源设置为低能耗状态
  • 谐波抑制和功率因数校正可减少能耗
  • 降低电机转速可节省多达 50% 的能耗
  • 确保高效运营。测试并验证生产效率最高的 PowerFlex 变频器和电机组合
  • 通过 PowerFlex 6000T 变频器的同步传输系统降低峰值能耗。它通过无缝同步和同步过渡将功率输出与公用事业的线路功率相匹配

提高生产率、正常运行时间和节能

采用 TotalFORCE 技术的 PowerFlex 变频器可提供实时工业控制系统智能

下午 5 点的时钟表盘

轮胎和橡胶

通过高效的 PowerFlex 变频器将非生产性时间至少减少 10%

了解有关我们汽车和轮胎行业的更多信息
RA 红色金属桶倾倒水

金属

在不到 6 个月的时间内实现技术变革的能效收益

了解有关我们金属行业的更多信息
红色延长线插头

采矿

在多个应用和操作中节能超过 30%。

了解有关我们采矿行业的更多信息
油井 RA 红色

石油和天然气

空间优化率超过 50%,与传统变频器相比

了解有关我们石油和天然气行业的更多信息
了解更多信息

采用 TotalFORCE 技术的 PowerFlex 变频器解决行业难题

  • 汽车和轮胎
    在轮胎制造厂内,轮胎沿着传送带移动。整个制造过程中,智能变频器控制着电机,增强了操作效率
    宣传册
    汽车和轮胎

    多达 200 种不同的原材料与化学、物理和工程技术相结合,生产出舒适性、性能、可靠性和安全性都达到最高水平的轮胎。PowerFlex 变频器几乎可用于整个生产过程。

    立即阅读
  • 石油和天然气
    海上石油钻井平台依赖于工业电机控制系统(如 PowerFlex 变频器)来提高生产率和正常运行时间。日落时分的石油和天然气中央处理平台全景图,生产、处理碳氢化合物,然后将其送往炼油厂、石化厂、发电厂和油轮驳船进行出口。
    宣传册
    石油和天然气

    石油和天然气行业的竞争性质要求企业不断改进运营以保持盈利能力。这就是为什么公司在系统升级中指定智能生产技术的原因。

    立即阅读
  • 采矿
    五辆大型黄色采矿卡车正在运送从矿井开采的煤炭或其他黑色矿物。
    宣传册
    采矿

    设备性能不佳和停机时间会削弱您的竞争优势。更好的解决方案依赖于智能设备。智能变频器可提供实时数据,帮助提高生产率和正常运行时间,同时降低能源和维护成本。 

    立即阅读
  • 金属
    在钢铁铸造厂中,明亮的白色和黄色的热熔融钢从一个大桶中倒出。白色的火花和橙色的烟雾环绕着这一活动。
    宣传册
    金属

    智能电机控制设备提供实时运行数据,以预测、快速解决或消除生产问题。PowerFlex 变频器技术有助于避免每小时可能造成数千美元损失的计划外停机。

    立即阅读
  • 纸浆和造纸行业
    纸厂地板上放置的大白色纸卷
    宣传册
    纸浆和造纸行业

    要在竞争激烈的国际市场中取得成功,公司必须采用创新的生产技术。效率低下的劳动力和流程会削弱您的竞争优势。采用 TotalFORCE 技术的 PowerFlex 变频器是您所需解决方案的一部分。

    立即阅读

智能变频器选项


视频
PowerFlex 755TR 变频器提供再生解决方案

本视频介绍了模块化硬件和内置组件的优势。

视频
用于公共母线解决方案的 PowerFlex 755TM 变频器系统

了解有关 PowerFlex 755TM 公共母线变频器系统的更多信息。

视频
PowerFlex 755T 变频器,带 XT 腐蚀性气体防护

了解有关带 XT 腐蚀性气体防护的 PowerFlex 755T 变频器的更多信息。了解带 XT 的 PowerFlex 755T 变频器如何帮助您保护腐蚀性应用中的设备。


愿(总)FORCE 与你同在

在《ROK Talk on Drives》第 5 集中,Jim 和 Neal 将深入探讨一个 Jim 非常关心的话题——TotalFORCE 技术。TotalFORCE 是 Allen‑Bradley PowerFlex 755T 低压变频器和 PowerFlex 6000T 中压变频器的通用控制技术。特别嘉宾包括 Sayantani Ganguly(中压变频器)和 Adam Davis(低压变频器)。

PowerFlex 755T TotalFORCE 视频

观看视频通常是处理新信息的最简单方法。让我们来帮忙 – 观看这些 PowerFlex 755TS TotalFORCE 视频。通过关于转矩精度、自适应控制、预测性维护和防摆技术的视频,将您的学习体验提升到一个新的水平。

立即观看
准备好与Rockwell Automation顾问交谈了吗?

我们提供行业专业知识,帮助您设计、实施和支持您的自动化投资。

联系我们
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 变频器 (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left 智能变频器技术