Logix SIS 是一种现代化的集成安全解决方案,可为过程安全和混合安全提供 SIL2 和 SIL3 认证。该系统专为高可用性而设计,可在降低整体生命周期成本的同时提供针对工业危险的强大保护。


Logix SIS 简介:基于 Logix 的新型高可用性安全解决方案
Logix SIS 是一种新的过程安全产品,依托于与基本过程控制系统(BPCS)相同的控制和软件基础设施,易于使用和集成。
Logix SIS 使用新一代的硬件和软件产品对安全控制要求进行了现代化升级,从而提供了一种简化的方法,便于实施。
现代化的集成安全备份系统
- 增强安全性: 我们的 SIS 解决方案旨在提前识别潜在危险,在其造成重大影响之前实施缓解措施,从而保障人员和设备的安全。
- 高可用性: 我们的系统具有内置冗余和故障转移机制,有助于实现连续运行,尽可能减少停机时间并提高生产率。
- 可扩展性: 无论您运营的是小型工厂还是大型工业工厂,我们的 SIS 解决方案均可灵活扩展,以满足您的特定需求,并随着您业务的发展而发展。
- 合规性: 我们的 SIS 解决方案旨在满足行业高标准,让您始终领先于监管要求。
- 成本效益: 通过降低事故和意外停机的风险,我们的 SIS 解决方案可帮助您节省运营成本并降低总体拥有成本。
Logix SIS 如何在系统生命周期中使我受益?
利用现代硬件平台和简化实施,满足 SIS 的行业标准。
实现关键安全功能,以帮助 预防危险事件 ,并帮助 保护人员、资产和环境。
使用 集成的高可用性安全功能来缩短编程时间。
通过集成安全仪表系统(SIS)解锁安全的未来
我们深知,您的首要任务是实现运营的安全性和可靠性。我们的集成安全仪表系统(SIS)旨在让您高枕无忧,通过新颖的安全技术保护您的工厂。
FLEX 5000® I/O 模块
Logix SIS 是一种基于 Logix 控制器的安全仪表系统(SIS),与 FLEX 5000® I/O 模块配合使用,可提供全面的过程安全和混合安全解决方案。该系统是对 Rockwell Automation PlantPAx®、分布式控制系统(DCS)/基本过程控制系统(BPCS)的补充。

常见问题解答
Logix SIS 冗余机架支持哪些模块?
Logix SIS 支持哪些安全 I/O?
两个控制器是否都连接到 I/O?
支持什么 SIL 级别?
可以在 Logix SIS 中使用 P 控制器吗?
如何获得此解决方案?