使用 ControlFLASH Plus 软件更新固件

使用 ControlFLASH Plus 软件在一个或多个设备上刷新固件版本。从 Flash Devices 选项卡中浏览到设备,然后选择网络路径。
  • 单击 Select a Browsing Path 按钮,设置网络上的浏览路径。
  • 如果路径已建立,请单击 Select Browsing from Path。
网络浏览器显示系统中的设备。
  1. 在 ControlFLASH 软件中,选择设备,按照下例所示选择固件版本选择固件版本,然后单击 Next 确认。
    下图显示了要在 ControlFLASH Plus 软件中将 GuardLogix 5580 控制器刷新到的固件版本的位置。
    下图显示了在 ControlFLASH Plus 中选择设备和所需固件版本的位置。
    如果需要从产品兼容性和下载中心下载固件版本,则会打开 Download Center License Agreement 对话框,然后根据提示下载固件版本。
  2. 如果更新后的屏幕显示正确的选择,请单击 Flash。
  3. 当对话框提示您确认在更新期间是否信任 DMK 的发布者时,您必须选择信任它才能继续。 
  4. 操作完成后,单击 Close。
    如有必要,可点击 Retry 以重新刷新先前刷新失败或已取消刷新操作的设备。
    提醒事项: 有关如何使用 ControlFLASH Plus 的更多信息,请参见在线帮助或《ControlFLASH Plus 快速入门》,CFP-QS001。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal