热监视和热故障行为

控制器可以监视内部模块温度,并在温度升高时采取措施。
重要提示: 如果您遵循建议的环境(入口)温度限值并在机架周围留有要求的间距,则控制器不应达到初始警告(次要故障)温度。参见《1756 ControlLogix 和 GuardLogix 控制器技术数据》,出版号:1756-TD001。
温度监测
下图显示了温度阶段以及控制器对温度升高的响应方式。
条目
说明
A
控制器发出“T17:C35 Controller internal temperature is approaching operating limit”次要故障报警并置位 Diagnostics 次要故障位的阈值。故障被记录在次要故障日志上,但不显示在前面板上。如果温度返回至可接受的范围内,将清除 Diagnostics 次要故障位,但仍会保留次要故障记录。
B
控制器发出 CPU Temperature Fault 可恢复严重故障报警的阈值。
如果故障处理程序未清除故障,则模块会进入故障模式,将该故障记录在主要故障日志中,并在前面板上显示“T17:C34 CPU Temperature Fault”。
C
硬件保护迟滞限值
D
温度在该范围内不启动电源。
E
控制器发出“Hardware Preservation Fault”报警的阈值,超出该值将复位模块并禁用电源。
当电源被禁用时,只有 OK 状态指示灯为点亮状态,且为红色。只有当冷却到硬件保护迟滞限值以下,模块才会上电。然后,模块会进入故障模式,将该故障记录在主要故障日志中,并在前面板上显示“CPU Temperature Fault”。
F
禁用控制器的所有电源,但运行红色 OK 状态指示灯和监视温度的电源除外。
重要提示: 出现任何温度警告都表示必须采取措施来降低模块的环境温度。使用继电器梯形图逻辑检查次要故障的说明,请参见《Logix5000 控制器主要故障、次要故障和 I/O 故障编程手册》,出版号:1756-PM014。GSV 指令可以读取 FaultLog 类别名称的 MinorFaultBits 属性。如果 Diagnostics 次要故障位(位 17)被置位,则可能存在微小温度故障。在 Logix Designer 应用程序中检查 Controller Properties 对话框中的 Minor Faults 选项卡,查看次要故障是否为温度警告。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal