安全状态消息

除常规状态信息外,这些安全消息还能以滚动信息的形式显示。
安全状态消息
消息
说明
No Safety Signature
安全任务处于“运行”模式,但无安全签名。生成安全签名。
Safety Unlocked
控制器处于“运行”模式,并具有安全签名,但未被安全锁定。安全锁定控制器。
Safety Partner Missing
安全协处理器丢失或不可用。确保安全协处理器正确固定在安全控制器右侧的插槽中。控制器仅在 SIL 3/PLe 配置中显示此消息。
Hardware Incompatible
仅 ControlLogix 和 GuardLogix
安全协处理器和主控制器硬件不兼容。控制器仅在 SIL 3/PLe 配置中显示该消息。
Firmware Incompatible
仅 ControlLogix 和 GuardLogix
安全协处理器与主控制器固件版本不兼容。将模块更新到正确的固件版本。控制器仅在 SIL 3/PLe 配置中显示此消息。
Safety Task Inoperable
安全逻辑无效。
例如,主控制器与安全协处理器不匹配、看门狗超时或内存损坏
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal