严重故障消息

控制器滚动显示屏上的 Major Fault T
XX
:C
XX
消息示主要故障。
本主题将链接至 Logix 5000 控制器和 I/O 故障代码以及 Syslog 消息,1756-RD001;单击链接后,文件将自动下载。
有关主要故障的建议修复方法,请参见 《Logix 5000 主要、次要及 I/O 故障代码编程手册》,出版号:1756-PM014。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal