I/O 故障代码

控制器通过以下其中一种格式在状态显示屏上显示 I/O 故障:
  • I/O Fault Local:
    X #XXXX 消息
  • I/O Fault
    ModuleName #XXXX 消息
  • I/O Fault
    ModuleParent:X #XXXX 消息
格式的前半部分用于指示故障模块的位置。位置指示方式取决于 I/O 配置和
Studio 5000 Logix Designer®
应用程序中指定的模块属性。
格式的后半部分,即 #XXXX 消息,可用于诊断 I/O 故障类型和可能的纠正措施。
本主题将链接至 Logix 5000 控制器和 I/O 故障代码以及 Syslog 消息,1756-RD001;单击链接后,文件将自动下载。
有关主要故障的建议修复方法,请参见 Logix 5000 Major, Minor, and I/O Fault Codes Programming Manual(出版号:1756-PM014)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal