故障消息

如果控制器显示故障,状态显示屏上可能会滚动显示以下消息。有关如何监视和处理控制器主要及次要故障的更多信息,请参见 《Logix 5000 控制器的主要故障、次要故障和 I/O 故障编程手册》,出版号 1756-PM014。
故障消息
消息
说明
Major Fault T
XX:CXX 消息
检测到类型为
XX
,代码为
XX
的严重故障。例如,如果状态显示屏指示 Major Fault T04:C42 Invalid JMP Target,则表示编程设定 JMP 指令跳转到无效的 LBL 指令。
类型 1,代码 60、61、62 的主要故障包括一个唯一的 9 字符代码,您可为
Rockwell Automation®
提供故障处理支持。
I/O Fault Local:
X #XXXX 消息
本地框架中的模块发生 I/O 故障。将显示插槽编号和故障代码以及简要描述。
例如,I/O Fault Local:3 #0107 Connection Not Found,指示与插槽 3 中本地 I/O 模块的连接未打开。
采取针对所示故障类型的处理措施。
I/O Fault
ModuleName #XXXX 消息
远程机架中的模块发生 I/O 故障。将显示故障模块名称、故障代码和简要故障描述。
例如,I/O Fault My_Module #0107 Connection Not Found,指示与名称为 My_Module 的模块的连接未打开。
采取针对所示故障类型的处理措施。
I/O Fault
ModuleParent:X #XXXX 消息
远程机架中的模块发生 I/O 故障。将指示父级模块的名称,因为未在 Logix Designer 应用程序的 I/O 配置树中配置模块名称。此外,还将指示故障代码和简要故障描述。
例如,I/O Fault My_CNet:3 #0107 Connection Not Found,指示与机架插槽 3(装有名称为“My_CNet”的通信模块)中模块的连接未打开。采取针对所示故障类型的处理措施。
X I/O Faults
存在 I/O 故障,
X
= 存在的 I/O 故障数。
如果发生多个 I/O 故障,控制器将指示上报的第一个故障。随着各 I/O 故障的解决,指示的故障数也将随之减少,并且 I/O 故障消息将指示下一个上报的故障。
采取针对所示故障类型的处理措施。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal