EtherNet/IP 指示灯

EtherNet/IP 状态指示灯显示 EtherNet/IP 端口和通信活动的状态。
EtherNet/IP 状态指示灯
指示灯
状态
说明
NET
熄灭
  • 控制器未配置,或没有 IP 地址。
  • 端口被人工禁用。
  • 在双端口控制器中,EtherNet/IP 模式为线性/DLR 模式。在这种情况下,NET A2 指示灯熄灭。NET A1 指示灯持续点亮。
绿色闪烁
控制器具有 IP 地址,但未建立激活的连接。
绿色常亮
控制器具有 IP 地址,且至少有一个已建立的处于激活状态的连接。
红色常亮
存在 IP 地址冲突或无效配置。
LINK
熄灭
没有活动。存在以下情况之一:
  • 端口上无链路。
  • 确认 RJ45 电缆已正确插入到适配器和连接的设备中。
  • 端口被人工禁用。
  • 在双端口控制器中,仅 LINK A2 端口 - 控制器为 DLR 网络中的活动环网监控器,且检测到了快速环网故障。
绿色闪烁
同时存在以下所有情况:
  • 端口已启用。
  • 存在链路。即已启用的控制器以太网端口与另一台设备间的电缆连接正确。
  • 端口上有活动。
绿色常亮
在单端口控制器上,端口上存在链接,但未接收到任何通信。
在双端口控制器上,存在以下所有条件:
  • 端口已启用。
  • 存在链路。即已启用的控制器以太网端口与另一台设备间的电缆连接正确。
  • 仅 LINK A2 - 控制器为 DLR 网络中的主动环网监控器,且该环网未损坏。此状态为正常运行状态。
  • 端口上无活动。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal