安全功能的技术规范

必须创建安全功能的技术规范。使用该规范验证程序逻辑是否正确且是否完全满足应用的功能和安全控制要求。在某些应用中,该规范可能以多种格式呈现。但是,必须详细说明技术规范,包括以下内容 (若适用):
  • 操作顺序
  • 流程图和时序图
  • 序列图
  • 程序说明
  • 程序打印输出
  • 针对各步骤 (包括步进条件) 以及所要控制的执行器的书面说明,包括以下各项:
    • 输入定义
    • 输出定义
    • I/O 接线图和参考
    • 工作原理
  • 步进条件和所要控制的执行器的矩阵或表,包括顺序图和时序图
  • 定义边界条件,例如,运行模式和紧急停机
规范的 I/O 部分必须包含现场电路的分析:
  • 传感器(数字量或模拟量)
    • 标准工作信号(数字量传感器的休眠电流原理,传感器为 OFF 表示无信号)
    • 确定 SIL 等级所需的冗余
    • 差异监视和可视化,包括您的诊断逻辑
  • 执行器
    • 标准操作中的位置和激活 (通常为 ON)
    • 当关闭电源或发生电源故障时的安全反应/定位
    • 差异监视和可视化,包括您的诊断逻辑
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal