限制访问安全锁定和安全解锁功能

要提供额外的保护层,可使用两种方法来限制对安全锁定和安全解锁功能的访问:
  • FactoryTalk Security—要符合 IEC-62443-4-2 SL 1 安全认证,必须使用 FactoryTalk Security 配置对安全锁定和安全解锁操作的受限访问。有关设置权限的详细信息,请参见《配置系统安全功能用户手册》,出版号:SECURE-UM001。
    安全锁定权限
  • 安全密码 – 您可设置安全锁定或安全解锁控制器所需的独立密码。密码为可选,且 IEC-62443-4-2 SL 1 安全认证的不必需。
    有关安全认证要求,请参见《ControlLogix 5580 和 GuardLogix 5580 控制器用户手册》,出版号 1756-UM543。
    有关安全认证要求,请参见《CompactLogix 5380 和 Compact GuardLogix 5380 控制器用户手册》,出版号 1756-UM543。
    安全锁定对话框
重要提示: 为提高安全性,请在设置密码保护前在控制器上启用 CIP Security。对于非冗余控制器,建议您在控制器的前端以太网端口上启用 CIP Security。有关 CIP Security 的详细信息,参见《罗克韦尔自动化产品的 CIP Security》,出版号 SECURE-AT001。
要为安全锁定或安全解锁动作设置密码保护,请按以下步骤操作。
  1. 在 Logix Designer 菜单栏上,单击 Tools > Safety > Change Passwords。
  2. 在 What Password 字段中,选择 Safety Lock 或 Safety Unlock。
    Change Passwords 对话框
  3. 如果有旧密码,则输入旧密码。
  4. 输入并确认新密码。
  5. 单击 OK。
    小贴士: 密码长度为 1…40 个字符,不区分大小写。可以使用字母、数字和以下符号:‘ ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + , - = { } | [ ] \ : ; ? / .若要清除现有密码,请输入长度为零的新密码。
    重要提示: 罗克韦尔自动化不提供任何形式的密码或安全忽略服务。当产品和密码配置完成后,罗克韦尔自动化鼓励客户遵守良好的安全惯例并做好相应的密码管理计划。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal