锁定控制器

注意:
单独使用安全锁定并不能满足 SIL 2/PLd 或 SIL 3/PLe 要求。
控制器的缺省状态是安全解锁。我们建议您对控制器进行安全锁定,以防止安全控件被修改,并防止安全签名被意外删除。但是,安全锁定控制器不是 SIL 2 或者 SIL 3 的要求。
安全锁定功能仅适用于安全组件,例如,安全任务、安全程序、安全例程、安全标签、安全用户自定义指令、安全 I/O 以及安全签名。
当控制器处于安全锁定状态时,不能修改任何安全特性。当控制器被安全锁定时,不允许在安全任务中执行以下动作:
  • 不使用冗余系统更新 (RSU) 过程更新固件
  • 在线/离线编程或编辑
  • 强制安全 I/O
  • 安全组件的数据操作(通过例程逻辑
    或另一 GuardLogix 控制器
    的除外)
  • 创建或编辑用户自定义安全指令
  • 生成或删除安全签名
重要提示: 如果存在安全签名且控制器已被安全锁定,则只有安全签名一致的项目可下载到控制器。
您可以将安全应用置于安全锁定状态,无论在线、离线还是有原始程序源。但是,不能出现任何安全强制或未决的安全编辑。当钥匙开关处于 RUN 位置时,无法更改安全锁定或解锁状态。
安全锁定和安全解锁动作都会记录到控制器日志中。有关访问控制器日志的更多信息,请参见 Logix 5000 Controllers Information and Status Programming Manual(出版号:1756-PM015)。
可以通过三种方式更改安全锁定状态:
  • 从 Controller Properties 对话框中的 Safety 选项卡。
  • 在
    Studio 5000 Logix Designer®
    应用程序中,选择 Tools > Safety > Safety Lock/Unlock。
  • 从 Safety Status 下拉菜单中选择 Safety Lock/Unlock。
Safety Lock/Unlock 按钮
Safety Lock/Unlock 按钮
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal