确认项目

必须检查项目,并比较已上传的安全 I/O 和控制器配置、安全数据和安全任务程序逻辑,以确保在安全应用程序中下载、测试和保持正确的安全组件。
如果应用程序包含一个使用指令签名封装的用户自定义安全指令,则还必须将指令签名、日期/时间和安全指令签名与封装用户自定义指令时记录的数值进行比较。
下面的步骤阐述了其中一种用于确认项目的方法。
  1. 当与控制器联机时,保存项目。
  2. 当出现 Upload Tag Values 提示时,选择 Yes。
  3. 当
    Studio 5000 Logix Designer®
    应用程序离线时,以新名称保存项目,例如 Offlineprojectname.acd,其中 projectname 是项目名称。
    这就是经过测试的新主项目文件。
  4. 关闭项目。
  5. 从当前目录移走原始项目归档文件。
    可以删除该文件或将该文件存储到归档位置。
    必须执行该步骤,因为当
    Studio 5000 Logix Designer®
    应用程序在该目录中查找 projectname.acd 时,它将该文件与控制器项目关联,并且将不执行实际上传操作。
  6. 从控制器上传项目。
  7. 将已上传的项目另存为 Onlineprojectname.acd,其中 projectname 是项目名称。
  8. 当出现 Upload Tag Values 提示时,选择 Yes。
  9. 使用
    Studio 5000 Logix Designer®
    程序比较实用工具来执行以下比较:
    1. 比较控制器和
      CIP Safety™
      I/O 设备的所有属性。
    2. 比较安全任务、安全程序和安全例程的所有属性。
    3. 比较安全例程中的所有逻辑。
  10. 确认所有控制器和 I/O 配置符合应用规范的要求。
完成《安全应用检查表》
请完成《安全应用检查表附录》中列出的检查项目。
安全评估
系统获准投入运行前,可能需要由独立的第三方进行安全评估。可能需要基于 IEC 61508 SIL 2 或 SIL 3 等级进行独立的第三方认证。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal