影响 Logix 反应时间分量的因素

很多因素会影响 Logix 系统反应时间分量。
网络通信和 EMC 创建了能够成功用于超时乘数和网络延时乘数的数值下限。
在控制器中,安全任务以及任何更高优先级任务中的指令创建了能够成功用于安全任务周期和安全任务看门狗的数值下限。
系统反应时间分量
反应时间分量
因素
安全任务反应时间
验证期间的安全功能暂停、冗余丢失或锁定更新会影响高需求应用中的安全任务反应时间。
输入设备延时
  • 输入设备反应时间
  • 每个输入通道的接通-关断和关断-接通延迟设置
安全输入连接反应时间限制
  • 输入设备设置:
    • 请求信息包间隔 (RPI)
    • 超时乘数
    • 网络延时乘数
  • 网络通信量。
  • 系统的 EMC 环境
安全任务周期和安全任务看门狗
  • 安全任务周期设置
  • 安全任务看门狗设置
  • 安全任务中的指令数量与执行时间。安全任务中的指令创建了能够成功用于安全任务周期和安全任务看门狗的数值下限。
输出连接反应时间限制
  • 安全任务周期设置
  • 输出设备设置:
    • 超时乘数
    • 网络延时乘数
  • 网络通信量
  • 系统的 EMC 环境
输出模块延时
输出模块反应时间
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal