连接反应时间限制

连接反应时间限制 (CRTL) 是相关连接上安全数据包存在的最长时间。如果消费设备使用数据的时间超出 CRTL,则会发生连接故障。
CRTL 由下表中的值定义。
连接反应时间限制值
值
默认值
说明
请求信息包间隔 (RPI)
10 ms(输入 RPI)
RPI 决定输入和输出数据包放置在网络上的频率。
超时乘数
2
超时乘数是发生超时之前执行的重试次数。
重要事项
:对于任何安全连接,超时乘数不得设为小于 2。如果超时乘数小于 2,则在冗余丢失期间,控制器可能无法满足时间协调要求。
网络延时乘数
200%
网络延时乘数计算网络上已知的延时。当发生已知延时时,可使用此参数避免超时。
如果调整这些值,则可以调整 CRTL。如果在 CRTL 内未接收到有效数据包,安全连接将超时,且输入和输出数据将被置于安全状态(关闭)。
重要提示: 默认值生成 40 ms 的输入连接反应时间限制。如果不对默认值进行编辑,确认在安全反应时间计算中使用该连接反应时间限制。
重要提示: 对于使用 安全 I/O 的应用,默认的连接反应时间限制可导致到安全 I/O 模块的连接丢失。在某些情况下,有必要将 RPI 值增加至高于默认值。确保在安全反应时间计算中使用新的连接反应时间限制。
下列等式决定了 CRTL:
输入连接反应时间限制 = 输入 RPI x [超时乘数 + 网络延时乘数]
输出连接反应时间限制 = 安全任务周期 x [超时乘数 + 网络延迟乘数 - 1]
CRTL 显示在 Module Properties 对话框的 Safety 视图中。
连接反应时间限制
连接反应时间限制

指定请求信息包间隔 (RPI)

RPI 指定相关连接上的数据更新周期。例如,输入模块以您所分配的 RPI 生产数据。
对于安全输入连接,可以在 Module Properties 对话框的 Safety 视图上设置 RPI。以 1 ms 为增量输入 RPI。
更改 RPI 值时,会立即调整 CRTL。
请求数据包间隔
请求数据包间隔
对于安全输出连接,RPI 固定为安全任务周期。如果相应的 CRTL 不能满足要求,则可在 Safety Task Properties 对话框中调整安全任务周期。
对于典型应用,4 x RPI 的输入连接的默认 CRTL 以及 3 x RPI 的输出连接的默认 CRTL 通常就已足够。对于更复杂的要求,可使用 Advanced 按钮来修改 CRTL 参数。

查看最大观测网络延时

在 Module Properties 对话框的 Safety 视图上显示最大观测网络延时。在线状态下,可通过单击 Reset 来重置最大观测网络延时。
复位最大观测网络延时
复位最大观测网络延时
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal