配置安全任务周期和看门狗

安全任务是一种周期性定时任务。
配置安全任务周期与看门狗时,请按以下步骤操作。
  1. 在配置树中,右键单击安全任务。
  2. 在 Task Properties 对话框中,选中 Configuration 选项卡。
  3. 按照安全任务中所述配置参数。
安全任务配置
安全任务配置
安全任务的优先级与安全无关,因为安全任务看门狗负责监视是否有优先级别高的任务中断了任务。然而,优先级更高的安全任务可提供更一致的安全任务性能 推荐安全任务优先级为 1。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal