配置输入和输出安全连接反应时间限制

要配置连接反应时间限制设置,请按以下步骤操作。
  1. 在配置树中,右击安全 I/O 模块,然后选择 Properties。
  2. 在导航面板中,选择 Safety。
  3. 在 Safety 视图中,单击 Advanced。
    Safety Advanced 按钮
  4. 在 Advanced Connection Reaction Time Limit 对话框中,配置参数并单击 OK。
    重要提示: 为超时乘数和网络延时乘数定义的值可为网络可靠性和性能的变化提供弹性。减小值时需保持谨慎,因为这样可能导致无用脱扣增多。
    Advanced Connection Reaction Time Limit Configuration 对话框
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal